JADA355 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
理想的な環境では、インダクタはインダクタンスのみを提供します。実際には、物理的なインダクタは、配線の抵抗と巻線の近接性に起因する複雑な RLC ネットワークです。
インダクタの DCR は銅損を引き起こし、その巻線間容量は高周波エネルギーをバイパスし、その磁気コアは周波数に依存し、振幅に依存する損失を引き起こします。自己共振を上回る範囲では、この成分は静電容量性です。大きい DC バイアスを印加すると、増分インダクタンスは低下する可能性があります。飽和状態に近いとインダクタンスが低下する可能性があり、急激な電流上昇が原因で機能ストレスと EMI の両方が悪化します。
フェライト ビーズは意図的に損失の大きいインダクタです。多くの場合、フェライト ビーズのデータシート インピーダンスには、意図している抑制帯域に大きな抵抗性部品が含まれています。この損失は RF エネルギーを熱に変換して共振を減衰させますが、DC バイアスのディレーティングと負荷側容量との相互作用も確認する必要があります。以下に、インダクタに関連する主な寄生部品と、特定の回路におけるそれぞれの影響と重要性を示します。