JADZ013G December   2020  – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   1
  2. 1影響を受けるモジュール
  3. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  4. 3シリコン リビジョン 2.0/1.1/1.0 の使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン 2.0/1.1/1.0 機能上の注意点
      1.      i2134
      2.      i2330
      3.      i2453
    2. 3.2 シリコン リビジョン 2.0/1.1/1.0 のアドバイザリ
    3.     i2024
    4.     i2038
    5.     i2048
    6.     i2049
    7.     i2050
    8.     i2052
    9.     i2053
    10.     i2054
    11.     i2055
    12.     i2062
    13.     i2063
    14.     i2064
    15.     i2065
    16.     i2067
    17.     i2079
    18.     i2081
    19.     i2083
    20.     i2085
    21.     i2086
    22.     i2087
    23.     i2090
    24.     i2091
    25.     i2092
    26.     i2093
    27.     i2094
    28.     i2095
    29.     i2096
    30.     i2097
    31.     i2098
    32.     i2099
    33.     i2100
    34.     i2101
    35.     i2102
    36.     i2103
    37.     i2103
    38.     i2115
    39.     i2116
    40.     i2117
    41.     i2118
    42.     i2119
    43.     i2120
    44.     i2121
    45.     i2122
    46.     i2123
    47. 3.3 i2124
    48. 3.4 i2126
    49. 3.5 i2127
    50.     i2128
    51.     i2129
    52.     i2131
    53.     i2132
    54.     i2133
    55.     i2134
    56.     i2137
    57.     i2138
    58.     i2139
    59.     i2141
    60.     i2143
    61.     i2144
    62.     i2145
    63.     i2146
    64.     i2147
    65.     i2148
    66.     i2149
    67. 3.6 i2150
    68. 3.7 i2151
    69. 3.8 i2152
    70.     i2153
    71.     i2154
    72.     i2155
    73.     i2157
    74.     i2159
    75.     i2160
    76.     i2161
    77.     i2162
    78.     i2163
    79.     i2164
    80.     i2166
    81.     i2168
    82.     i2171
    83.     i2173
    84.     i2174
    85.     i2177
    86.     i2178
    87.     i2179
    88.     i2180
    89.     i2182
    90.     i2183
    91.     i2184
    92.     i2185
    93.     i2187
    94.     i2188
    95.     i2189
    96.     i2190
    97.     i2191
    98.     i2196
    99.     i2197
    100.     i2198
    101.     i2199
    102.     i2200
    103.     i2205
    104.     i2207
    105.     i2208
    106.     i2210
    107.     i2211
    108.     i2213
    109.     i2214
    110.     i2215
    111.     i2216
    112.     i2217
    113.     i2219
    114.     i2221
    115.     i2227
    116.     i2228
    117.     i2229
    118.     i2230
    119.     i2232
    120.     i2233
    121.     i2234
    122.     i2235
    123.     i2238
    124.     i2239
    125.     i2244
    126.     i2245
    127.     i2246
    128.     i2249
    129.     i2253
    130.     i2257
    131.     i2271
    132.     i2274
    133.     i2275
    134.     i2277
    135.     i2278
    136.     i2279
    137.     i2283
    138.     i2305
    139.     i2306
    140.     i2307
    141.     i2310
    142.     i2311
    143.     i2312
    144.     i2320
    145.     i2329
    146.     i2351
    147.     i2362
    148.     i2366
    149.     i2371
    150.     i2383
    151.     i2399
    152.     i2401
    153.     i2409
    154.     i2414
    155.     i2418
    156.     i2422
    157.     i2424
    158.     i2435
    159.     i2449
    160.     i2454
    161.     i2482
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2239

PCIe:データレートの変更中は、2-L SerDes PCIe 基準クロック出力が一時的に無効化します」を追加

詳細

以下のいずれかが発生した場合、2-L SerDes の PCIe リファレンス クロック出力は一時的に無効化されます。

  • シナリオ A:データ レートを 8.0GT/s へ、または 8.0GT/s から変更する場合。これは速度変更中に SerDes 共通 PLL が再プログラムされるためです
  • シナリオ B:SerDes の第 2 レーンがリセット / パワーダウン状態にあるか、または第 1 レーンと組み合わせて 2 レーン リンクを形成している間に、任意の速度との間でデータ レートを変更する場合。
    • 影響を受ける構成の例には以下が含まれます。
      • 第 2 レーンがリセット / パワーダウン状態にある PCIe 1L
      • PCIe 2L
    • 影響を受けない構成には以下が含まれます。
      • PCIe+USB (USB がリセット / パワーダウン状態でない場合)
      • PCIe + イーサネット (SGMII/QSGMII/XFI、リセット / パワーダウン状態にない場合)

PCIe 基準クロックを使用している一部の外部 PCIe コンポーネントでは、データレートを変更するときにクロックを無効化できない場合があります。しかし、このデバイス ファミリの 2-L および 4-L SerDes は、この基準クロック動作を受け入れる際に問題は発生しません。つまり、1 つのデバイスの 2-L または 4-L SerDes を別のデバイスの 2-L または 4-L SerDes に接続するリンクでは、1 つのデバイスが基準クロックを生成し、もう 1 つのデバイスが基準クロックを受信しても、問題は発生しません。

回避方法

シナリオ A とシナリオ B の両方に対する 1 つの回避方法は、外部クロック ソースを使用して、リンクのルート コンプレックス デバイスとエンド ポイント デバイスの両方に PCIe 基準クロックを供給することです。

シナリオ A は、以下のいずれかの方法によっても回避できます。

  1. すべての PCIe データ レート (2.5GT/s、5.0GT/s、8.0GT/s) に対して CMNPLLLC が使用されるシングル リンク PCIe 構成を使用します。データ レートを 8.0GT/s へ、または 8.0GT/s から変更する際に CMNPLLLC の再プログラムを防ぐため、PHY_PLL_CFG[0] も 1'b0 に設定する必要があります。
  2. PCIe インターフェイスを 8.0GT/s データレートで動作させないでください

シナリオ B は、以下のいずれかの方法によっても回避できます。

1) 第 1 レーンが速度変更を行っているときに、2-L Serdes の第 2 レーンがリセットから解除され、2 レーン リンクの一部ではなく、低消費電力状態にないことを確実にします。これを達成する 1 つの方法は、未使用のレーンにダミーの SerDes 構成を設定することです。

PCIe 1L 構成用のダミー レーンを設定するには:

第 2 レーンを USB または Q/SGMII として設定します。これは、CTRL_MMR0 空間内の CTRLMMR_SERDES*_LN1_CTRL レジスタにある LANE_FUNC_SEL フィールドを設定することで実行できます。

また、選択したプロトコルに基づいて、第 2 レーンの SERDES 設定を実行する必要があります。

第 2 レーンの USB または Q/SGMII はダミー構成であり、機能することは想定されていないことに注意してください。

LANECTL1 レジスタ内の P1_FORCE_ENABLE を 1'b1 に設定して、第 2 レーンを強制的に有効にします。P1_ENABLE ビットは 1'b0 に保持する必要があります。

第 2 レーンに USB を選択した場合、それはダミー構成であり、USB は機能しないことに注意してください。これは、レーンの強制有効化が USB と互換性がないためです。

アプリケーションが指定の Q/SGMII インスタンスを使用していない場合、Q/SGMII をダミー構成として選択することもできます。ただし、Q/SGMII の場合、これはダミー構成である必要はなく、アプリケーションで必要な場合は機能させられます。

PCIe 2L 構成用のダミー レーンを設定するには:

refclk_p/refclk_n SERDES ピンにリファレンス クロックを供給するための、第 2 の SERDES を設定します。例えば、SERDES0 が PCIe 2L に使用されている場合、SERDES1/SERDES2/SERDES3 を第 2 の SERDES として使用できます。

CTRLMMR_SERDES*_LN*_CTRL レジスタを使用して、第 2 の SERDES の両方のレーンで使用する USB、Q/SGMII、または PCIe (回避対象とは異なるインスタンス) を選択します。USB が選択されたプロトコルである場合、このレジスタで第 2 レーンを「未使用」としてマークする必要がありますが、SERDES の両方のレーンを USB 用に構成する必要があります。

また、選択したプロトコルに従って SERDES をプログラムします。この第 2 の SERDES はダミー構成として動作しており、機能することは想定されていないことに注意してください。その結果、アプリケーションによって使用されていない SERDES およびコントローラ インスタンスを選択する必要があります。

LANECTL0 レジスタ内の P0_FORCE_ENABLE を 1'b1 に設定し、LANECTL1 レジスタ内の P1_FORCE_ENABLE を 1'b1 に設定して、SERDES の両方のレーンを強制的に有効にします。P0_ENABLE および P1_ENABLE ビットは 1'b0 に保持する必要があります。

最初の SERDES の REFCLKP および REFCLKN ピンは未接続のままにします。代わりに、第 2 の SERDES の REFCLKP および REFCLKN ピンを使用して、リンク パートナにリファレンス クロックを供給します。

1 番目と 2 番目の SERDES の両方に同じ SOC 内部リファレンス クロックを供給します。これは、ピンに供給されるリファレンス クロックが位相整列され、最初の SERDES 上のシリアル ピンに対してジッタ制限内にあることを確実にするために重要です。

2) PCIe インターフェイスは 2.5GT/s のデータ レートでのみ動作させます