JAJA733A January 2023 – December 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
シリアル ワイヤ デバッグ関連のポリシーは、デバイスの物理的デバッグ インターフェイス (SWD) 経由で利用できる機能を構成します。デフォルトでは、MSPM0 デバイスは テキサス・インスツルメンツから無制限の状態で出荷されます。この状態により、製造時のプログラミング、評価、開発が容易になります。ただし、この無制限の状態では、大きな攻撃対象領域が存在したままになるため、量産では推奨されません。構成プロセスをシンプルに保ちながら各種のニーズに対応するため、MSPM0 デバイスは、制限なし (レベル 0)、カスタム制限 (レベル 1)、完全制限 (レベル 2) という 3 つの汎用セキュリティ レベルをサポートしています。表 2-1 に、最も制限の少ないものから最も制限の厳しいものの順に、3 つの汎用セキュリティ レベルを示します。
SWD インターフェイスには、保護することを考慮する必要がある 4 つの主な用途があります。
| レベル | シナリオ | SW-DP ポリシー | アプリケーション デバッグ ポリシー | 一括消去ポリシー | 工場出荷時のリセット ポリシー | テキサス・インスツルメンツ FA ポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 制限なし | EN | EN | EN | EN | EN |
| 1 | カスタム制限 | EN | イネーブル、ディスエーブル | ディスエーブル | イネーブル、ディスエーブル | イネーブル、ディセーブル |
| 2 | 完全制限 | DIS | 無関係 (SW-DP が無効な場合はアクセス不可)(1) | |||