JAJA870 May 2025 CD4053B
図 3-2 に示すように、プルダウン抵抗 R1 は出力に接続できます。
R1 の選択にはトレードオフが存在します。
両端の電圧がほぼゼロになるように、R1 は、オペアンプの入力抵抗と CD4053B のオフ抵抗よりもはるかに小さい値を選択する必要があります。
式 (3) はこれを証明するために使うことができます。VSS = 0 を仮定すると、この場合、VX = 0、RX = R1 ∥ Rin,amp、ここで、Rin,amp はユニティ ゲイン バッファの入力抵抗です。式 3 は次のように書き換えることができます。
R1 ≪ Roff,up、Roff,down、Rin,amp、アイテム Roff,down ∥ R1 ∥ Rin,amp ≈ R1、および:
式 6 を検証するには、R1 は Roff,up、Roff,down および Rin,amp より少なくとも小さい必要があります。以下の段落では、オペアンプとマルチプレクサのデータシートを使用して、これらの値を計算します。
Rin,amp は通常、同相電圧と入力バイアス電流で計算されます。
同相電圧と入力バイアス電流の関係は、データ シートに記載しています。TLV9004 を例にします。
図 3-3 IB および IOS と同相電圧との関係ΔVCM = 5.5V、ΔIB ≈ 0.9pA、Rin,amp は 6.1TΩ と計算されます。したがって、R1 は 610GΩ 未満とする必要があります。
オフ抵抗 Roff,up は 式 1 で計算できます。
CD4053B の場合:
Ioff の標準値を使用して計算すると、R1 は 6GΩ 未満にする必要があります。Ioff の最大値を使用して計算すると、R1 は 1.8MΩ 未満にする必要があります。
適切な R1 値を選択するには、ここで 3 つの考慮事項を考慮します。
信頼性を高めるため、R1 は 1MΩ 以下にすることを推奨します。
また、チャネルがオンになったときに R1 の電圧が入力電圧とほぼ等しくなるように、R1 は十分に大きくする必要があります。図 3-4 はチャネルがオンになっているときの信号伝送に対する R1 の影響をモデル化します。
VSS = 0 と仮定すると、VOUT は次のように記述できます。
R1 は通常、オペアンプの入力抵抗に比べて非常に小さいため、
前の式からわかるように、VOUT は VIN より小さいため、R1 が十分大きくない場合は、この影響を無視しない必要があります。入力信号の劣化が大きすぎることを避けるため、R1 は R ON 10 倍以上にする必要があります。
CD4053B の場合、データ シートに記載されている RON の最大値は 1300Ω (VDD = 5V、VEE = VSS = 0、周囲温度 = 125℃) です。したがって、R1 には少なくとも 10kΩ が必要です。
合計すると、R1 の推奨値は 10kΩ から約 1MΩ までです。