JAJA911A June 2025 – August 2025 BQ76972
この記事では、BQ769x2 における電流検出の設計に関する考慮事項を提供します。電流精度は、設計を開始する前に計算することができ、この記事の推奨事項に従うことでさらに向上させることが可能です。電流検出回路に診断機能が求められる場合には、診断回路の提案もあわせて推奨されます。この記事では、SOC の算出やその他の判断用途に使用可能な積分電荷の読み出し例も紹介しています。