JAJAA96A November   2025  – November 2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2基本的な周波数応答の測定方法:ADC
  6. 3基本的な周波数応答の測定方法:DDC をイネーブルにした ADC
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

基本的な周波数応答の測定方法:DDC をイネーブルにした ADC

この ADC の例は、実数サンプリングを使用しています。これはバイパス モードと呼ばれることもあります。内部 DDC を使用して、優先する信号をベースバンドにダウンコンバートしていません。AFE などのレシーバ チェーンで複合ミキサを使用するデバイスでは、適切な通過帯域の平坦性スイープを利用するには、さらにいくつかの手順が必要です。入力が全周波数範囲にわたってスイープされて入力信号を適切にキャプチャするように、数値制御発振器 (NCO) の周波数を調整します。

このタイプの測定には、2 つの主な方法があります。最初の方法は、NCO を 1 つの周波数に設定し、次に DDC デシメーション フィルタの通過帯域 (通常は約 80%) でカバーされる周波数の全体で入力をスイープします。

この方法は、次の 2 つの条件を満たす場合にのみ推奨します。

  • DDC 後の帯域幅は帯域幅を完全にカバーできる。DDC デシメーション フィルタにより、通過帯域外のすべての入力が減衰するため、測定精度が無効になります。
  • アプリケーションでレシーバ チェーンが動作している場合は、NCO を測定が記録される周波数に維持する。これは必須要件です。最も正確な測定値を得るには、DDC デシメーション フィルタの通過帯域リップルなどの効果をキャプチャできるように、NCO を 1 つの周波数に維持する必要があります。通過帯域の平坦性測定を行った後に NCO を移動すると、通過帯域がシフトするため、誤差が発生します。この条件は主に、組込み DDC を搭載した従来のコンバータに当てはまります。これは、現在の DDC テクノロジーは、帯域内ピーク ツー ピークのリップルが 0.2dB 未満のデバイスを使用するのに十分進歩しているためです。

両方の条件が真である場合、説明している測定手順の変更点は、DDC 通過帯域が帯域幅全体をカバーできるように NCO 周波数を設定することです。

一方または両方の条件が満たされない場合、2 つ目の方法は、ユーザーが測定している帯域幅全体にわたって入力信号をスイープしながら NCO 周波数を変更することです。たとえば、ユーザーは、NCO を入力トーンから一定の距離 (10MHz など) に常に保ちながら、入力トーンを 1.5GHz から 2.5GHz まで 10MHz ずつスイープして、2GHz を中心とした 1GHz 帯域を 101 ポイントで測定する必要がある場合があります。この方法では、DDC フィルタの帯域内リップルなどの効果はキャプチャされません。これにより、NCO が入力トーンとともに移動するためです。したがって、他の外部要因の変動に比べて、DDC フィルタの帯域内リップルは十分に小さく、無視できると仮定しています。

NCO 周波数がナイキスト境界に近づかないように周波数計画を立ててください。ナイキスト境界に近づくと、スペクトル上に望ましくないスプリアスやイメージが発生する可能性があります。

2 つ目の方法を使用する場合、説明した測定手順に対する 1 つの変更点は、入力信号のスイープ中を含め、手順全体を通して NCO 周波数を常に入力信号から特定の周波数だけ離しておくことです。NCO 周波数を入力信号から 10 MHz 離しておくのが一般的です。