JAJSJ79D August 2023 – June 2025 OPT4003-Q1
PRODUCTION DATA
OPT4003-Q1 スペクトル応答は人間の目とほぼ一致しています。周囲光センサ測定値を使用して、人間の快適さを表現したり、人間に適した光学条件を作り出したりする場合、センサは人間と同じスペクトルの光を測定する必要があります。
OPT4003-Q1 は、優れた近赤外線 (NIR) 除去機能も備えています。実際の多くの光源には人間が認識していない大量の赤外線成分が含まれているので、この NIR 除去機能は特に重要です。センサが人間の目に見えない赤外線を測定した場合、人間の真の体験は正確に表現されません。
アプリケーションにおいて OPT4003-Q1 を暗いウィンドウの下に隠す必要がある場合 (最終製品のユーザーからセンサを見れないようにするため)、多くの暗いウィンドウで可視光は減衰するものの、赤外線は透過するため、OPT4003-Q1 の赤外線除去がさらに重要になります。この可視光の減衰と近赤外線の減衰の欠如により、センサを照らす赤外線と可視光の比率が増幅されます。OPT4003-Q1 の赤外線除去性能は優れているため、このような条件下でも人間の目とよく一致する結果となります。