JAJSWS1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
以下の図において、TEMP 列は LUT への温度値を表しています。この値は、ローカル温度センサ、リモート温度センサのいずれか、またはユーザから直接提供されたものによって生成されます。
TEMP は、LUT を参照するために 4°C/LSB の分解能で切り捨てられます。全体の伝達関数は、LUT に BASE 値からの符号なし 4 ビット刻みの増分として格納されます。つまり、LUT の位置 (+1) には 増分 Δ1 の値が含まれています。ベースラインは 24°C に設定されており、BASE はベースライン温度における必要な出力の数値表現です。
TEMP がベースライン温度を超えると、LUT はベースラインのアドレスより大きいアドレスを参照し、すべての増分が BASE 値に加算されて、 アナログ出力の数値的対応値である DACIN を生成します。TEMP がベースライン温度より低い場合、LUT はベースラインより小さいアドレスを参照し、すべての増分が BASE 値から差し引かれます。
補間機能は LUT に続く ALU に実装されています。TEMP 値の下位ビットの切り捨てられた部分、REM = TEMP[5:0] は、LUT に格納されたデータ ポイント間の補間に使用されます。増分の一部である αΔi が追加され、DAC への最終的な入力データが形成されます。係数 α は 4°C の温度範囲の分数、または同等に 64 コードの温度範囲の分数であり、具体的には α = REM/64 です。
図 6-10 は、補間を含む DACIN の計算過程を示しています。DACIN は、ALU と LUT によって生成される最終的な 13 ビットの値であり、アナログ変換のために DAC に送られます。
ここまでのアルゴリズムの説明は、単調に増加する伝達関数の生成にのみ言及していました。このデバイスは、LUTの極性ビットを設定することにより、単調減少する伝達関数も生成します。
図 6-11 に、極性反転が伝達関数全体に及ぼす影響を示します。LUT の内容は、図 6-9 の元の例とは変更されません。これで、ベースライン アドレスより大きい位置に格納されている LUT 値がベースライン値から減算され、ベースライン アドレスより小さい位置に格納されている LUT 値がベースライン値に加算されることに注意してください。
LUT インデックス > ベースライン:
LUT インデックス < ベースライン: