JAJSX79 September 2025 TCAN843-Q1
ADVANCE INFORMATION
INH ピンは高電圧出力です。外部レギュレータの制御に使用できます。これらのレギュレータは通常、マイクロプロセッサおよび VIO ピンをサポートするために使用されます。INH 機能は、スリープ モードを除くすべてのモードでオンになります。スリープ モードでは、INH ピンはオフになり、高インピーダンス状態に移行します。これにより、スリープ モード中はノードを最小消費電力状態にできます。INH 出力に 100kΩ 負荷を追加することで、High 駆動状態から Low 状態への遷移時間を高速化し、フローティングのままにしたときにピンを強制的に Low にすることができます。
この端子は、電力出力ではなく、高電圧ロジック端子とみなす必要があります。INH ピンは、システム パワー マネージメント デバイスの EN 端子を駆動するために使用する必要があり、パワー マネージメント電源のスイッチとしては使用しないでください。この端子は逆バッテリ保護されていないため、このシステム モジュールの外側に接続しないでください。