JAJSXB1 September 2025 LMR60450-Q1
ADVANCE INFORMATION
LMR60450-Q1 のパワー グッド機能は、出力電圧がレギュレーション範囲を外れたときにシステムのマイクロプロセッサをリセットすたり、下流にある部品の電源シーケンスを容易にするために使用できます。この機能は、PG ピンと優れた電圧源との間にプルアップ抵抗を配置することにより実装するオプション機能です。プルアップ基準電圧の推奨範囲については、「推奨動作条件」も参照してください。
パワー グッド出力は、ソフトスタート シーケンスが完了し、入力電圧が VIN(PG-VALID) を上回った後に有効になります。これらの条件が両方とも満たされると、PG と GND の間の電圧は、出力電圧がレギュレーション範囲内であるかどうかを示すようになります。ロジックのハイ信号は出力電圧がレギュレーション範囲内であることを示し、ロジックのロー信号は出力電圧がレギュレーション範囲外であることを示します。出力電圧のスプリアス グリッチが PG ピン出力に影響しないことを確認するための、グリッチ除去フィルタも備えています。
PG ピンは、次の条件でローにプルダウンされます:
出力の故障状態が発生し、PGピンがLowになった後、PGピンの電圧は少なくともt PG-DEASSERTまたは約2ms(標準値)の間 Low を維する持必要があります。t PG-DEASSERTが経過した後、PGピンの電圧をプルアップするには、次の条件のいずれかを満たす必要があります。