JAJU828B June 2020 – December 2021 OPA810
図 2-6 インピーダンス測定の設計この手法では、インピーダンス ZX の 3 つの範囲に対応するため、RG - RF の 3 種類の組み合わせ (図 2-6 では R1、R2、R3 と表示) を選択します。この範囲を表 2-1 に示します。この手法のアーキテクチャは、前のセクションで説明した既存のアーキテクチャと非常によく似ています。唯一の違いは、RG が ZX に直列に追加されている点です。また、RG の値は RF と等しくなります。セクション 2.3.2.1の安定性解析では、この種の設定の利点について説明しています。