JAJU976 January 2025 TPS65219
このデザインは、i.MX 93 プロセッサおよび幅広いペリフェラル IC に電力を供給する TI の電源デバイスの能力を示すことを目的とします。これを確認するには、プロセッサから始めて、設計に搭載されているすべての IC を実装する必要があります。動作評価キットの構築に必要な他のすべてのデバイスは、このセクションに含まれます。電源デバイスとその他の TI デバイスについては、セクション 2.3 を参照してください。