JAJUA02 September 2025
絶対位置を取得するために、このリファレンス デザインでは共線期間のデュアル トラック コイルを使用しています。外部トラックは 16 周期コイルを使用し、内部トラックは 15 周期コイルを使用しています。
絶対位置の計算方法をよりわかりやすく示すために、たとえば、設計ガイドでは 4 周期の外側コイルを、3 周期の内側コイルを使用しています。
図 3-8 は、簡単にするために周期数を 4 および 3 と低くして、機械的 1 回転における外側コイルと内側コイルの電気角の関係を示しています。
絶対機械的角度は例 4 と例 3 の複素数コイルの電気角の差により決定されます。
| 差角度 (°) | 絶対角度 (°) |
|---|---|
| 0~90 | N4(1) |
| -270~-240 | 90 + N4(1) |
| 120~180 | 90 + N4(1) |
| -180~120 | 180 + N4(1) |
| 240~270 | 180 + N4(1) |
| -90~0 | 270 + N4(1) |
このリファレンス デザインでは、互いに 16 個のコイルと 15 個のコイルを使用します。16 周期コイルは、絶対角度を 16 セクタに分割します。絶対角度が 第 n 次セクタ内にあると仮定すると、外側コイルの角度は内側コイルの角度より n×22.5°大きい、または 360 – n×22.5°小さいです。式 3 セクタ番号を計算します。
次に、絶対角度を次のように計算できます。
図 3-9 に、Nonius エンコーダの絶対位置計算フローチャートを示します。