TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

설계 파일

개요

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the best antenna to use, based on the signal strength of the connection with a specific access point. There are two sets of orthogonal antennas on the board. The board supports the selection of on-board chip antenna, or external antenna via u.Fl connector. This board is useful for Wi-Fi antenna evaluation for applications requiring an extended Wi-Fi range.

특징
  • Extends Wi-Fi range of the CC3200 Launchpad or CC3100 Booster Pack. Useful for applications, such as streaming audio or images, that require a higher throughput over an extended range
  • No on-board LDO. Once the CC3ANTENNABOOST and the CC3200-LAUNCHXL are connected, the CC3200-LAUNCHXL sources power to the CC3ANTENNABOOST. Specifically, the CC3200-LAUNCHXL provides power to the inverter and transceiver on the CC3ANTENNABOOST
  • Provision to select horizontal antenna and vertical antenna. On-board U.Fl connector for conducted testing
  • Contains: SKY13351-378LF, Skywork’s 2.0-6.0 GHz GaAs SPDT Switch; SN74AVCH2T45, Dual Bit Dual Supply Bus Transceiver with Bus Hold Feature; 74AHC1GU04, Unbuffered Single Inverter Gate
  • Design includes hardware add-on to the CC3200-LAUNCHXL or CC3100BOOST with an MCU (such as CC31XXEMUBOOST or MSP-EXP430F5529LP), getting started guide and software examples (included in SDK for the CC3100 / CC3200)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRB10.PDF (54 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAD2.PDF (389 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB08.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAD0.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB11.ZIP (631 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRAD3.ZIP (1793 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC681.ZIP (739 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC598.ZIP (457 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB09.PDF (238 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAD1.ZIP (501 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB07.PDF (38 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRAC9.PDF (135 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Wi-Fi 제품

CC3100 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 무선 네트워크 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100MOD — IoT용 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 네트워크 프로세서 모듈(2 TLS/SSL 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200MOD — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 및 사물 인터넷 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 무선 네트워크 프로세서 BoosterPack™ 플러그인 모듈

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 안테나 선택 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — IoT에 MCU 및 Wi-Fi를 사용하는 마이크로스테핑 스테퍼 모터 제어 레퍼런스 디자인 TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi® 및 1GHz 미만 노드에 대한 안전한 IoT 게이트웨이 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 무선 네트워크 프로세서 BoosterPack™ 플러그인 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 안테나 선택 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — IoT에 MCU 및 Wi-Fi를 사용하는 마이크로스테핑 스테퍼 모터 제어 레퍼런스 디자인 TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi® 및 1GHz 미만 노드에 대한 안전한 IoT 게이트웨이 레퍼런스 설계
평가 보드

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 지원 NFC 카드 리더 TIDA-00994 — Wi-Fi® 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 설계 TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi를 통한 SimpleLink™ CC32xx-OV788 비디오/오디오 스트리밍 레퍼런스 디자인 TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200용 Wi-Fi 오디오 스트리밍 애플리케이션 Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 안테나 선택
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 지원 NFC 카드 리더 TIDA-00994 — Wi-Fi® 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 설계 TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi를 통한 SimpleLink™ CC32xx-OV788 비디오/오디오 스트리밍 레퍼런스 디자인 TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200용 Wi-Fi 오디오 스트리밍 애플리케이션 Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 안테나 선택

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
CC3200SDK — SimpleLink Wi-Fi CC3200 SDK(소프트웨어 개발 키트)