JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
デバッグは、USB Type-C でサポートされている追加の状態です。この状態に関する特定のユーザー・シナリオは仕様には定義されていませんが、エンド・ユーザーはデバッグ・アクセサリ・モードを使用して、アプリケーション固有の量産向けのテスト状態に移行できます。HD3SS3220 が DRP または UFP モードに構成されている場合、デバッグ・アクセサリを介した充電はサポートされません。HD3SS3220 が DFP のみとして構成されている場合、または DRP として構成されていて DFP として動作している場合は、デバッグ・アクセサリが検出されます。このデバッグ・アクセサリにより CC1 ピンと CC2 ピンの両方に R(d) が提示されます。HD3SS3220 は、UFP デバッグ・アクセサリを示すために、ACCESSORY_CONNECTED レジスタを 3'b110 に設定します。HD3SS3220 が UFP のみとして構成されている場合、または DRP として構成されていて UFP として動作している場合は、デバッグ・アクセサリが検出されます。このデバッグ・アクセサリにより CC1 ピンと CC2 ピンの両方に R(P) が提示されます。HD3SS3220 は、DFP デバッグ・アクセサリを示すために、ACCESSORY_CONNECTED レジスタを 3b'111 に設定します。