JAJSIF5C January 2020 – September 2020 TMP63-Q1
PRODUCTION DATA
抵抗分圧器方式では、バイアス電圧 (VBIAS) に応じて出力電圧 (VTEMP) が変化します。VBIAS を ADC の基準電圧としても使用することで、電源電圧に起因する変動または誤差が相殺されるようになり、温度の精度に対する影響をなくせます (図 8-5 を参照)。式 2 に、TMP63-Q1 で変化する抵抗値 (RTMP63-Q1) とバイアス抵抗 (RBIAS) を基にした出力電圧 (VTEMP) を示します。この出力電圧、ADC のフルスケール範囲、ADC の分解能に対応する ADC コードを 式 3 に示します。
ここで
式 4 は、VREF = VBIAS の場合、VBIAS が相殺されることを示しています。
多項式または LUT を用いて、マイクロコントローラで読み取った ADC コードに基づく温度測定値を抽出します。サーミスタ設計ツールを使用して、TMP63-Q1 の抵抗値を温度に変換します。
VBIAS の相殺は、分圧器を使用すること (レシオメトリック方式) の 1 つの利点ですが、分圧器の出力電圧感度の向上は限定的です。したがって、この電圧出力範囲は FSR に比べて狭くなり、この設計の応用回路では全範囲の ADC コードを使用できません。しかし、この応用回路はきわめて一般的であり、実装が簡単です。
図 8-6 に示すような電流源を使用した回路は、出力電圧の感度の制御性が優れており、より高い精度を達成できます。この場合の出力電圧は、単純に V = I×R で算出できます。たとえば、本デバイスに 40μA の電流源を接続した場合、出力電圧の振れは約 5.5V になり、電圧ゲインは最大 40mV/℃ になります。電圧範囲と感度を制御できるため、ADCコードの全範囲をフルスケールで活用できます。図 8-11 に、各種バイアス電流条件での温度電圧を示します。レシオメトリック方式と同様に、ADC の基準電圧と同じバイアスを共有する電流源を ADC が内蔵している場合、電源電流の誤差は相殺されます。この場合、高精度の ADC は不要です。この方式はもっとも高い精度をもたらしますが、システム実装コストが高くなる可能性があります。
分圧器構成でノンリニア NTC サーミスタを使用した場合と比べ、TMP63-Q1 は優れた線形出力特性を備えています。図 8-7 に、線形化並列抵抗 RP 使用した場合と使用しない場合の 2 つの分圧器回路を示します。VBIAS = 5V、RBIAS = 100kΩ とし、追加の 100kΩ の並列抵抗 (RP) を NTC サーミスタ (RNTC) と組み合わせて出力電圧を線形化する例を検討します。NTC の曲線が狭い温度範囲のみで線形であるのに対して、本デバイスは全温度範囲にわたって線形性が高い曲線を描きます。NTC 回路に並列抵抗 (RP) を追加した場合、曲線の線形性ははるかに改善されますが、出力電圧範囲に大きな影響を与えます。