AMC0x06M25-Q1 は、次の状態のいずれかで動作します。
- OFF 状態:デバイスのローサイド (DVDD) が DVDDUV スレッショルドより低いです。デバイスが応答しません。DOUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、DOUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。
- ハイサイド電源喪失:デバイス (DVDD) のローサイドに電源が供給され、推奨動作条件 に記載されている制限範囲内です。ハイサイド電源 (AVDD) は AVDDUV スレッショルドを下回っています。このデバイスは、ハイサイド電源が消失した場合の出力動作 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。
- アナログ入力オーバーレンジ (正のフルスケール入力):AVDD および DVDD は推奨動作条件の範囲内です。ただし、アナログ入力電圧 VIN = (VINP - VINN) は最大クリッピング電圧 (VClipping,MAX) を上回っています。フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。
- アナログ入力アンダーレンジ (負のフルスケール入力):AVDD および DVDD は推奨動作条件の範囲内です。ただし、アナログ入力電圧 VIN = (VINP - VINN) は最小クリッピング電圧 (VClipping, MIN) を下回っています。フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。
- 通常動作の場合:AVDD、DVDD、VIN は推奨動作条件内です。このデバイスは、デジタル出力 セクションで説明されているように、デジタル ビット ストリームを出力します。
表 7-1 に、動作モードを示します。
表 7-1 デバイスの動作モード
オペラティナル モード |
AVDD |
DVDD |
VIN |
デバイス の応答 |
| オフ |
未使用 |
VDVDD < DVDDUV |
未使用 |
DOUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、DOUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。 |
| ハイサイド電源喪失 |
VAVDD < AVDDUV |
有効(1) |
未使用 |
このデバイスは、ハイサイド電源が消失した場合の出力動作 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。 |
| 入力オーバーレンジ |
有効(1) |
有効(1) |
VIN > VClipping, MAX |
フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。 |
| アンダーレンジ入力 |
有効(1) |
有効(1) |
VIN < VClipping, MIN |
フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。 |
| 通常動作 |
有効(1) |
有効(1) |
有効(1) |
通常動作 |
(1) Valid は、値が推奨動作条件の範囲内にあることを示します。