JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。
• 入力電圧範囲
- TXS0102 デバイスを駆動しているデバイスの電源電圧を使用して、入力電圧範囲を決定します。有効なロジック High の場合、値は入力ポートの VIH を超えている必要があります。有効なロジック Low の場合、値は入力ポートの VIL 未満である必要があります。
• 出力電圧範囲
- TXS0102 デバイスが駆動しているデバイスの電源電圧を使用して、出力電圧範囲を決定します。
- TXS0102 デバイスには 10kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されています。信号トレースの総 RC を削減するため、必要に応じて外付けプルアップ抵抗を追加することもできます。
• 外付けプルダウン抵抗により、出力 VOH と VOL が低下します。外付けプルダウン抵抗を追加した場合の VOH を計算するには、式 1 を使用します。
VOH = VCCx × RPD / (RPD + 10kΩ)
ここで
• VCCx は、VCCA または VCCB の電源電圧です
• RPD は、外付けプルダウン抵抗の値です