JADA289D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
放射が検出された場合、放射源の特定が難しいことがあります。それに役立つ手法の 1 つが近傍界プローブと呼ばれます。近傍界プローブは「スニッフィング」とも呼ばれますが、この方法では、特定のサイズのプローブ アンテナを使用して放射ノイズの発生源を追跡します。通常、次の機器を使用します。
一般的なプロセスは次のとおりです。
放射源が見つかると、放射位置と周波数に基づいて発生源を特定できます。これは、パターンの長さ、または実装された金属部品のサイズを考慮することで実現できます。その大きさが放射の 1/4 波長に近づくと、アンテナとして効果的に機能し始めます。
この手法は、放射の検出に役立ちますが、すべての近傍界放射が遠方界放射につながるわけではないことを認識することが重要です。すべての近傍界放射が EMC の問題を引き起こすわけではありません。これは通常は、事後対応またはデバッグ作業での利用に適しています。このセクションでは、手動での測定方法について説明しましたが、ある程度のコストで利用可能な自動試験ソリューションがあります。