JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
このセクションでは、内部 PD 制御ループが、誤差を最小限に抑えながら、突発的な負荷トルク過渡に対する応答を平滑化する仕組みについて説明します。
表 2-3 に、PD 制御ループ関連の主要パラメータを示します。
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| KP[7:0]、KD[3:0] | PD 制御ループの比例、および差動ゲイン・パラメータ。 |
| ATQ_AVG[2:0] | ATQ_CNT パラメータは、半周期の ATQ_AVG 数の移動平均です。したがって、ATQ_AVG の値が大きいと、急激なピーク負荷要求に対するループ応答時間が遅くなりますが、より高いトルク出力への唐突な動きがないスムーズな遷移が保証されます。値が小さいと、ループは急激な負荷要求に対して即座に応答します。
|
| ATQ_FRZ[2:0] | 電気的な半サイクルの遅延の後、PD ループへの応答として電流が変化します。小さい値を使用すると、ピーク負荷の要求を満たすために、電流が急速に増加します。このパラメータの範囲は 1~7 です。 001b - 最も速い応答時間。しかし、ループは不安定になる場合があります。 111b - 最も遅い応答。しかし、ループは安定します。 |
| ATQ_D_THR[7:0] | 誤差の変化が ATQ_D_THR 未満の場合、KD は補正に寄与しません。誤差の変化が ATQ_D_THR より大きい場合にのみ、KD は寄与します。 例:ATQ_D_THR = 10、 誤差の変化が 9 である場合、u(t) = KP * e(t) 誤差の変化が 12 である場合、u(t) = KP * e(t) + KD * de(t)/dt |
| ATQ_ERROR_TRUNCATE[3:0] | PD ループの式で使用される前に、誤差から切り捨てられた LSB ビット数。値が大きいと、電流波形の発振が減少します。 |
PD 制御アルゴリズムは次のように表されます。
ここで、
KP および KD = PD ループ定数
PD ループ・パラメータの調整に関するガイドラインは、以下のとおりです。
#GUID-0F7E9DFE-DCA2-4A6C-9D65-16AE4D842534 は PD 制御ループ・パラメータを選択するためのフローチャートです。