JAJAA62 October 2025 CC2340R5
次のセクションでは、ファームウェアの詳細、および各コンポーネントが BDC モーターの駆動とデータの収集にどのように機能するかについて説明します。このデモでサポートされているウィンドウ カバーとコントローラの使用事例では、コードは 2 つの個別の CCS プロジェクトに分割されており、window_covering_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang がスリープモードの Zigbee エンドデバイス (ZED) として機能し、window_controller_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang は ZigBee コーディネータ (ZC) として機能します。ウィンドウ カバー プロジェクトは、DRV8251A、TMAG5213、BDC モーターに接続されている CC2340R5 LaunchPad にフラッシュ書き込みする必要があります。ウィンドウ コントローラ プロジェクトは、個別のスタンドアロンの CC2340R5 LaunchPad にフラッシュ書き込みする必要があります。これらの CCS プロジェクトと、対応する動作モードの詳細については、『Zigbee ネットワークの構成』を参照してください。