JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
このコマンドは、ホストがショート アドレス レジスタに設定されているショート アドレスを使用して、デバイスにアクセスするために発行します。このコマンドの使用は、デバイスの 64 ビット固有アドレスには影響しません。FLEXADDR コマンドの後に、ホストがその後の通信用に選択するデバイスのショート アドレスである 1 バイトを指定します。