JAJSWC5 March 2025 TUSB1044A
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | VCC | P | 3.3V 電源 |
| 2 | UEQ1/A1 | 4 レベル I | このピンを UEQ0 とともに使用する場合、レシーバ イコライザ ゲインを、上流側の URX1、URX2、UTX1、UTX2 用に設定します。I2Cモードでは、このピンは TUSB1044A I2C アドレスも設定します。表 7-10 も参照してください。 |
| 3 | CFG0 | 4 レベル I | CFG0 の詳細を示します。このピンを CFG1 と併用すると、すべての下流チャネルとアップストリームチャネルの VOD直線性範囲と DC ゲインが選択されます。VODの直線性範囲と DC ゲインのオプションについては、表 7-9 を参照してください。 |
| 4 | CFG1 | 4 レベル I | CFG1 の詳細を示します。このピンを CFG0 と併用すると、すべての下流チャネルとアップストリームチャネルで VODの直線性範囲と DC ゲインを設定できます。VODの直線性範囲と DC ゲインのオプションについては、表 7-9 を参照してください。 |
| 5 | スワップ | 2 レベル I (PD) | このピンによって、下流側と上流側のデータパス入力のチャネル方向と EQ 設定がすべて入れ替わります。 0 – チャンネル方向と EQ 設定を切り替えません (デフォルト) 1.– チャンネルの方向と EQ 設定を切り替えます。 |
| 6 | VCC | P | 3.3V 電源 |
| 7 | SLP_S0# | 2 レベル I (PD) | このピンを Low にアサートすると、レシーバ検出機能が無効になります。このピンが LowでTUSB1044AがU2/U3 にある間、TUSB1044AはLOS および LFPS 検出回路は無効になりし、両方のチャネルの RX 終端は有効のままです。このピンが Low でかつ TUSB1044A が切断状態の場合、RX 検出機能は無効になり、両方のチャネルの RX 終端は無効になります。 0 – RX 検出無効 1–RX 検出有効 (デフォルト) |
| 8 | DIR0 | 2 レベル I (PD) | このピンと DIR1 ピンで、データパス信号の方向フォーマットが設定されます。信号方向のフォーマットについては、表 7-5 を参照してください。 0 - ソース側 (DFP) 代替モードフォーマット 1 - シンク側 (UFP) 代替モードフォーマット |
| 9 | URX2p | 差動 I/O | 上流側の RX2 ポートの差動正入力/出力。 |
| 10 | URX2n | 差動 I/O | 上流側の RX2 ポートの差動負入力/出力。 |
| 11 | DIR1 | 2 レベル入出力 (PD) | このピンと DIR0 ピンで、データパス信号の方向フォーマットが設定されます。信号方向のフォーマットについては、表 7-5 を参照してください。 0 - DisplayPort 代替モードフォーマット 1 - カスタム代替モードフォーマット |
| 12 | UTX2p | 差動 I/O | 上流側の TX2 ポートの差動正入力/出力。 |
| 13 | UTX2n | 差動 I/O | 上流側の TX2 ポートの差動負入力/出力。 |
| 14 | VIO_SEL | 4 レベル入出力 | このピンは、2 レベルの GPIO構成ピンと I2C インターフェイスの入出力電圧レベルを選択します。 0 = 3.3V 構成の入出力電圧、3.3V I2C インターフェイス (デフォルト) R = 3.3V 構成の入出力電圧、1.8V I2Cインターフェイス F = 1.8V構成の入出力電圧、3.3V I2Cインターフェイス 1 = 1.8V構成の入出力電圧、1.8V I 2C 2インターフェイス。 |
| 15 | UTX1n | 差動 I/O | 上流側の TX1 ポートの差動負入力/出力。 |
| 16 | UTX1p | 差動 I/O | 上流側の TX1 ポートの差動正入力/出力。 |
| 17 | I2C_EN | 4 レベル I | I2C プログラミング モードまたは GPIO プログラミング選択。 0 = GPIO モード、AUX スヌープ有効 (I2C 無効) R = TI テストモード (I2C有効) F = GPIO モード、AUXスヌープ 無効 (I2C無効) 1 = I2C 有効。 |
| 18 | URX1n | 差動 I/O | 上流側の RX1 ポートの差動負入力/出力。 |
| 19 | URX1p | 差動 I/O | 上流側の RX1 ポートの差動正入力/出力。 |
| 20 | VCC | P | 3.3V 電源 |
| 21 | FLIP/SCL | 2 レベル I (PD) (フェイルセーフ) | GPIO モードではこれはフリップ制御ピンです。それ以外の場合、このピンは I2C クロックです。 |
| 22 | CTL0/SDA | 2 レベル I (PD) (フェイルセーフ) | GPIO モードでは、これは USB3.2 スイッチ制御ピンです。それ以外の場合、このピンは I2C データです。 |
| 23 | CTL1 | 2 レベル I (PD) | DP Alt モード スイッチ制御ピン。GPIOモードでは、このピンは DisplayPort 機能を有効または無効に化します。それ以外の場合は、I2CレジスタによりDisplayPort機能が有効/無効になります。 L = DisplayPort は無効。 H = DisplayPort は有効。 I 2 C モードでは、TUSB1044A は、このピンを使用しません。 |
| 24 | AUXp | I/O、 CMOS | AUXp。AC カップリングコンデンサを経由して DisplayPort ソースに接続された DisplayPort AUX の正の入出力。このピンには、AC カップリングコンデンサに加えて、TUSB1044Aが DisplayPort ソース側で使用されている場合は、AC カップリングコンデンサと AUXp ピン間に GND までの 100kΩ 抵抗が、TUSB1044A が DisplayPort シンク側で使用されている場合は、DP_PWR (3.3V) までの 1MΩ 抵抗が AC カップリングコンデンサと AUXp ピンの間に必要です。このピンは AUXP とともに TUSB1044A によって AUX スヌーピングに使用され、Type-C の方向に基づいて SBU1/2 にルーティングされます。 |
| 25 | AUXn | I/O、 CMOS | AUXn。AC カップリング コンデンサを経由して DisplayPort ソースまたはシンクに接続された DisplayPort AUX 入出力。このピンには、AC カップリングコンデンサに加えて TUSB1044A が DisplayPort ソース側で使用される場合は AUXn ピンと AC カップリングコンデンサとの間に DP_PWR (3.3V) までの 100kΩ 抵抗が、そして TUSB1044A が DisplayPort シンク側で使用される場合は、AC カップリングコンデンサと AUXnピンとの間に GND までの 1MΩ 抵抗が必要です。このピンは AUXp とともに TUSB1044A によって AUX スヌーピングに使用され、Type-C の方向に基づいて SBU1/2 にルーティングされます。 |
| 26 | SBU2 | I/O、 CMOS | SBU2 の詳細を示します。TUSB1044A を DisplayPort ソース側で使用する場合はとき、このピンを Type-C レセプタクルの SBU2 ピンに DC カップリングします。TUSB1044Aを DisplayPort シンク側で使用する場合は、このピンを Type-C レセプタクルの SBU1 ピンに DC カップリングします。GND との間に 2MΩ の抵抗も推奨されます。 |
| 27 | SBU1 | I/O、 CMOS | SBU1 の詳細を示します。DisplayPort ソース側で TTUSB1044Aを使用する場合、このピンを Type-C レセプタクルの SBU1 ピンに DC カップリングします。DisplayPort シンク側でTUSB1044Aを使用する場合は、このピンを Type-C レセプタクルの SBU2 ピンに DC カップリングします。GND との間に 2MΩ の抵抗も推奨されます。 |
| 28 | VCC | P | 3.3V 電源 |
| 29 | DEQ1 | 4 レベル I | このピンを DEQ0 とともに使用する場合、高周波数イコライザゲインを、下流側の DRX1、DRX2、DTX1、DTX2 レシーバ用に設定します。 |
| 30 | DRX1p | 差動 I/O | 下流側の RX1 ポートの差動正入力/出力。 |
| 31 | DRX1n | 差動 I/O | 下流側の RX1 ポートの差動負入力/出力。 |
| 32 | HPDIN | 2 レベル I (PD) | このピンは DisplayPort シンクから受信するホットプラグ検出の入力です。HPDIN が Low の状態が 2ms を超えると、すべての DisplayPort レーンが無効になり、AUX-to-SBU スイッチは閉じたままとなります。HPDIN が High のとき、AUX スヌープまたはレジスタから有効化された DisplayPort レーンはアクティブになります。 |
| 33 | DTX1p | 差動 I/O | 下流側の TX1 ポートの差動正入力/出力。 |
| 34 | DTX1n | 差動 I/O | 下流側の TX1 ポートの差動負入力/出力。 |
| 35 | UEQ0/A0 | 4 レベル I | このピンを UEQ1 とともに使用する場合、レシーバ イコライザ ゲインを、上流側の URX1、URX2、UTX1、UTX2 用に設定します。I2Cモードでは、このピンはTUSB1044A I2C アドレスも設定します。表 7-10 も参照してください。 |
| 36 | DTX2n | 差動 I/O | 下流側の TX2 ポートの差動負入力/出力。 |
| 37 | DTX2p | 差動 I/O | 下流側の TX2 ポートの差動正入力/出力。 |
| 38 | DEQ0 | 4 レベル I | このピンを DEQ1 とともに使用する場合、高周波数イコライザゲインを、下流側の URX1、URX2、UTX1、UTX2 レシーバ用に設定します。 |
| 39 | DRX2n | 差動 I/O | 下流側の RX2 ポートの差動負入力/出力。 |
| 40 | DRX2p | 差動 I/O | 下流側の RX2 ポートの差動正入力/出力。 |
| サーマル パッド | GND | グランド | |