JAJSX79A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN843-Q1は、スタンバイおよびスリープ モードで、ISO11898-2:2016 規格に定義されている複数のフィル ウェークアップ パターン (WUP) を使用する低消費電力のウェイク レシーバを実装しています。
ウェークアップ パターン (WUP) は、フィルタリングされたドミナント バス、フィルタリングされたリセッシブ バス時間、さらに 2 番目のフィルタリングされたドミナント バス時間で構成されます。最初のフィルターされたドミナントによって WUP が開始され、バス モニターはフィルターされたリセッシブを待機することになります。他のバス トラフィックはバス モニタをリセットしません。フィルタ処理されたリセッシブを受信すると、バス モニタはフィルタ処理されたドミナントを待機します。他のバス トラフィックはバス モニタをリセットしません。2 番目のフィルタリングされたドミナントを受信するとすぐに、バス モニタは WUP を認識し、有効な VIO が存在してコントローラにウェークアップ リクエストを通知する場合は RXD 端子を低く駆動します。ウェークアップパターン受信時に有効な VIO が存在しない場合、tUV(RE-ENABLE) 経過後に VIO が UVIO(R) を超えると、トランシーバは RXD 出力ピンを Low に駆動します。
WUP は次の部分で構成されます。
ドミナントまたはリセッシブを「フィルタ処理」と見なすには、バスが tWK(FILTER) 時間より長い間、その状態にある必要があります。tWK(FILTER) の変動により、次のシナリオが適用されます。バス状態が tWK(FILTER) の最小値より短い場合、WUP の一部として検出されることはなく、ウェーク リクエストは生成されません。tWK(FILTER) の最小値と tWK(FILTER) の最大値の間のバス状態時間は WUP の一部として検出され、ウェーク リクエストが生成される可能性があります。バス状態時間が tWK(FILTER) の最大値よりも大きいと、常に WUP の一部として検出されるため、ウェーク リクエストが常に生成されます。WUP のタイミング図については、図 7-5 を参照してください。
WUP およびウェークリクエストに使用されるパターンおよび tWK(FILTER) 時間により、ノイズやバス固着ドミナント フォルトが誤ったウェーク リクエストを引き起こすことを防止しながら、任意の CAN または CAN FD メッセージから WAKE リクエストを開始できます。
ISO11898-2:2024 では、短いウェークアップ フィルタ時間と長いウェークアップ フィルタ時間に対して 2 セットの時間があります。TCAN843-Q1の tWK(FILTER) タイミング、両方のフィルタ範囲の最小値および最大値内に収まるように選択されています。このタイミングは、500kbps のシングル ビット時間、または 1 Mbps の 2 双方向ビット時間のどちらのバ状態スでもフィルタがトリガされるように選択されています。
堅牢性の層を追加し、誤ウェークアップを防止するために、本トランシーバは tWK(TIMEOUT) タイマを実装しています。リモート ウェークアップ イベントが正常に発生するには、タイムアウト値内にウェークアップ パターン全体を受信する必要があります。tWK(TIMEOUT) が経過する前に完全なウェークアップ パターンが受信されない場合、内部ロジックがリセットされ、トランシーバーはウェークアップせずにスリープ モードのままになります。その後、パターン全体が tWK(TIMEOUT) ウィンドウ内で再度送信される必要があります。図 7-5 を参照してください。
少なくとも tWK(FILTER) リセッシブ バスは、tWK(TIMEOUT) が経過したときに CAN バスがドミナントの場合、次の WUP パターンを分離する必要があります。