KOKY061 November 2024
프로토콜 자체에 대해 논의하기 전에 커넥터는 시간이 지남에 따라 다른 형태로 취한 인터페이스의 중요한 매체입니다. 이는 앞으로 나아감에 따라 계속해서 발전하는 USB 프로토콜 기능에는 USB-C 커넥터가 전체 기능 세트를 달성해야 한다는 점을 구분하는 것이 중요합니다. 그림 4에는 USB-C까지 이어지는 다양한 USB 커넥터가 나와 있습니다.
그림 4 USB 커넥터 개요일반적으로 가장 대중적이고 일반적인 USB 표준으로 더 잘 알려진 USB Type-A는 1996년경에 사용하기 시작했습니다. 데스크톱 컴퓨터, 게임 콘솔 및 미디어 플레이어와 같은 호스트 장치에서 USB Type-A 포트를 찾을 수 있습니다.
USB Type-B 커넥터는 스마트폰, 프린터 또는 하드 드라이브와 같은 주변 장치에 연결되는 일반적인 USB 케이블의 한쪽 끝에 있습니다. 1996년에 처음 출시되었으며 일반적으로 Type-A를 통해 PC에 연결된 장치를 제어하기 위해 사용되었습니다