KOKY061 November 2024
구성 채널(CC) 라인에서 저항 풀업 또는 풀다운을 제공하면 USB-C 연결이 설정됩니다. USB-C 소스 전용 포트에는 Rp라고 하는 CC 라인에 풀업 저항이 필요합니다. Rp의 값은 광고하고 싶은 현재 양에 따라 달라집니다. USB-C 소스 전용 포트에서 지원하는 가장 일반적인 전류 레벨은 기본 USB 전원(USB2의 경우 500mA, USB3의 경우 900mA), 1.5A 및 3A입니다. USB Type-C 사양의 종단 매개 변수 섹션에는 이러한 각 전류 값에 대한 해당 Rp 저항 값이 나와 있습니다.
일반적으로 5V USB-C 소스 전용 포트용 시스템을 설계할 때 CC 컨트롤러 IC는 CC 라인에 Rp의 올바른 값을 자동으로 표시합니다.
CC 라인에서 Rp를 제공하는 것 외에도 5V USB-C 소스 전용 포트는 Rp에서 협상한 것보다 더 많은 전류를 끌어오는 비호환 싱크 장치로부터 보호할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 3A Rp를 제공할 때 연결된 싱크 장치는 전류 유입량이 3A를 초과하지 않도록 해야 합니다. 싱크는 협상된 전류 레벨을 초과하지 않도록 하는 역할을 하지만, 소스는 비호환 싱크 장치가 협상된 것보다 더 많은 전류를 끌어오는 경우 과전류 보호 기능을 구현하는 역할을 합니다.
이 전류 제한을 구현하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다. 예를 들어, 일정한 형태의 전류 측정 방법이 있는 개별 전원 경로를 설계하거나 일체형 전류 제한 기능이 있는 부하 스위치를 사용할 수 있습니다. 가장 간단한 방법은 전원 경로가 통합된 CC 컨트롤러를 사용하여 제공된 Rp 값에 따라 전류 제한의 자동 구현을 보장합니다.
5V USB-C 소스 전용 포트를 구현하려면 CC 컨트롤러와 5V 부하 스위치의 두 가지 핵심 블록이 필요합니다. 그림 44 참조.
그림 44 5V 소스 전용 블록 다이어그램