TLV902xL1 のオープンドレイン出力は、POR 期間中 は High になります。POR 期間の後、ラッチは作動し、最初の High から Low への 出力遷移時に Low にラッチされます。以下に、ラッチ動作の概要を示します。
- 最初の電源投入時の POR 期間中は出力が High になります。
- POR 期間中、入力遷移は無視されます。
- POR 期間後、コンパレータが作動可能になり、入力を監視します。
- IN- が IN+ より高くなり、出力 Low、ラッチ High に設定します。
- IN+ は IN- より高くなりますが、出力は依然として Low (ラッチ) のままです。
- CLR の立ち下がりエッジで次の遷移のラッチがリセットされます。IN+ > IN- では、出力は High に維持され、次の入力遷移のために作動可能です。
- IN- > IN+ では、出力を Low にして再びラッチします。IN+ > IN- でも出力はラッチされたままです。