JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
積分非直線性
積分非直線性とは、ゼロからフルスケールに引かれた直線からの各コードの偏差を意味します。ゼロとして使用される点は、最初のコード遷移の 1.5LSB 下のレベルとして定義されます。フルスケール点は、最後のコード遷移の 1.5LSB 上のレベルとして定義されます。偏差は、個々のコードの中心からこれらの 2 点を結ぶ真の直線までの距離として測定されます。
微分非直線性
理想的な ADC は、正確に 1LSB 離れたコード遷移を示します。DNL とは、この理想値からの偏差です。微分非直線性誤差が ±1LSB 未満であれば、ミッシング・コード (コード欠け) は発生しません。
ゼロ・オフセット
メジャー・キャリー遷移は、アナログ入力が 0V のときに発生します。ゼロ誤差は、その点からの実際の遷移の偏差として定義されます。
ゲイン誤差
最初のコード遷移は、負のフルスケールの 1.5LSB 上のアナログ値で発生します。最後の遷移は、公称フルスケールの 1.5LSB 下のアナログ値で発生します。ゲイン誤差は、最初と最後のコード遷移の実際の差の、理想的な差からの偏差です。
信号対雑音比 + 歪み (SINAD)
SINAD とは、ナイキスト周波数 (高調波を含むが DC を除く) より低いその他のスペクトル成分の実効値の合計に対する、測定された入力信号の実効値の比率です。SINAD の値はデシベル単位で表されます。
有効分解能 (ENOB)
正弦波の場合、SINAD はビット数を単位として表すことができます。次の式を使います。
N (有効ビット数) で表される性能の指標を得ることができます。このようにして、特定の入力周波数の正弦波入力に対するデバイスの有効ビット数は、その SINAD の測定値から直接計算できます。
全高調波歪み (THD)
THD とは、測定された入力信号の実効値に対する、最初の 9 つの高調波成分の実効値の合計の比率であり、パーセンテージとしてまたはデシベル単位で表されます。
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR)
SFDR とは、入力信号の振幅の実効値とピーク・スプリアス信号との差 (単位:dB) です。