JADA082 March 2026 AM13E23019
PCB フロアプランを設定したら、最初の (そして最も重要な) ステップは AM13E230x マイコンの位置を決定することです。パッケージの向きは、配線を最適化し、マイコンと外部接続間のトレースを短く直接的に保てるように考慮する必要があります。支障がなければ、マイコン デバイスを AM13E230x LaunchPad のように 45 度の角度で配置して、デバイスのピンを信号トレース接続に合わせることができます。
マイコン デバイスを設定した後、次に配置する最も重要な部品は水晶振動子 / 発振器です。実装の詳細と例については、本資料のセクション 2.8セクションを参照してください。
次に、デバイスの電源ピンに対応する複数のデカップリング コンデンサを配置する必要があります。ノイズを低減し、デバイスの電源回路の安定性を確保するため、これらのコンデンサは、それぞれのピンにできる限り近づけて配置する必要があります。電源ピンから 1 インチ以上離れた場所にデカップリング コンデンサを配置すると、性能が低下します。ただし、バルク コンデンサは、マイコンから比較的離れた場所に配置しても、性能に大きな影響を及ぼしません。実装の詳細と例については、本資料のセクション 2.6.2セクションを参照してください。
電源レールのデカップリングに続いて、デバッグ ヘッダ / 回路とリセット ロジックを配置して配線します。