JAJA822 March   2025 TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ノイズがシステムに結合する方法
    1. 2.1 伝導エミッションと放射エミッション
    2. 2.2 差動モード ノイズと同相モード ノイズとの関係
  6. 3伝導エミッション設計手法
    1. 3.1 TMCS112x および TMCS112x3x の EMI トポロジの設計
      1. 3.1.1 差動モード ノイズ低減に適した部品
      2. 3.1.2 同相モード ノイズ低減に適した部品
    2. 3.2 EMI 耐性を実現するレイアウトに関する検討事項
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

差動モード ノイズと同相モード ノイズとの関係

特定のシステムで伝導エミッションと放射エミッションを検討する場合、エミッションは差動モード (DM) ノイズと同相 (CM) ノイズという 2 つの種類に分類されます。これらの種類のノイズが取る経路を調べて理解することで、TMCS11xx からのノイズを軽減または除去するための手法を開発できます。

差動モード ノイズは、デバイスのピンを調べると逆極性になります。前述の伝導放出が同相ノイズになることはほとんどなく、通常は差動モードです。PCB の 1 つの信号トレースが、クリーンなアナログ グランド信号に対するノイズ源となる可能性があります。TMCS112x または TMCS113x では、ほとんどの場合、基準がデバイスの GND ピンになります。これは、アースまたはシャーシ GND からは独立しています (しかし、アプリケーションに応じていずれか一方を基準にすることができます)。差動モード ノイズについては、多くのエンジニアがこれを認識しています。これは、オシロスコープで IC からの出力信号を観察するときに、多くのエンジニアが考える典型的な「ノイズ」です。

同相ノイズは、ほとんどの場合、放射アグレッサ (影響を与える側) から電界または磁界を放出し、寄生容量または寄生インダクタンスによって結合します。したがって、このタイプのノイズがシステムに伝搬するには、GND への別個の経路は必要はありません。近くのビクティム (影響を受ける側) 回路に結合すると、同相電流は同じ極性のビクティム デバイスのピンに入り、アースまたはシャーシ グランドに終端します。その結果、この種のノイズはシステム内で測定することがより困難になります。図 2-2 に、これらのノイズの種類、およびこの種のノイズが TMCS112x/3x にどのように流れるかが視覚的に示されています。L1 と L2 の両方に CM ノイズと DM ノイズが存在する場合、これら 2 つのノード間の差動電圧をプローブすると、同相ノイズを考慮に入れずに、差動モード ノイズを効果的に測定できます。

 IC を通過する同相 (CM) ノイズ パスと差動モード (DM) ノイズ パスとの関係図 2-2 IC を通過する同相 (CM) ノイズ パスと差動モード (DM) ノイズ パスとの関係

次に、目的の信号チェーンの整合性を維持しながら、これらの不要な信号を通過させるための低インピーダンスの経路を設けることが課題となります。電源システムでこれを実現する従来的な方法は、リアクティブ部品を使用することです。これらの部品の損失は通常は最小限ですが、共振ピーキングのトレードオフが伴うため、設計を成功させるにはこれに対処する必要があります。実際、今日のほとんどの電源設計は、何らかの形の EMI フィルタを備えた入力から始まっています。図 2-3 に、TMCS112x/3x から離してこれらのノイズ源を効果的に制御するために開発する必要のある関連フィルタ ネットワークが視覚的に示されています。これらのネットワークの目的は、高周波信号が返されるように設計された低インピーダンス パスを提供することにあります。部品のインピーダンス パスよりも低いインピーダンス パスを設計しないと、適切なフィルタが実現されないことに注意してください。しかし、これは通常、フィルタの周波数応答に現れるため、これらのフィルタの設計では、周波数形成の領域に焦点を当てることができます。

 TMCS112x/3x からノイズ パスを離すフィルタリング手法図 2-3 TMCS112x/3x からノイズ パスを離すフィルタリング手法