JAJAA68 October 2025 OPA323
すべての部品を配置し、分かりやすい名前を付け、配線したら、ユーザーエクスペリエンスを考慮する必要があります。作者にとって明らかなことも、初心者には分かりにくい場合があります。そのため、プロジェクトの各部分にラベルを付けて分離することで、初心者がスムーズに作業を進めることができます。
この例では、ユーザーが変更する必要がある変数は、左側図 4-18のボックス内にのみ配置されています。右側の回路図接続は、ユーザー依存の変数 (パラメータ) と相互作用しますが、実際の回路図で上書きされる可能性は低くなります。
回路図の中央図 4-18にオペアンプを配置する操作は、この回路図における最後のユーザーインタラクションです。部品は、PSpice® 部品検索 (パラメータと同様に) から配置できます。テキサス インスツルメンツ、アンプ、オペアンプ (オペアンプ) の順で選択するか、検索 (拡大鏡アイコンの付いたすべてのカテゴリドロップダウンメニューの横にあります) から配置できます。検索では、アスタリスク (*) としてワイルドカードを使用できます。配置すにはダブルクリックしてください。
TI のオペアンプ製品群の 90% 以上は、図図 4-19に示すピン配置 (非反転入力 (IN+) と正電源 (V+) が上向き) で配置されます。この回路図は、図図 4-20に示すように、ユーザーが回転や反転することなく、簡単に配置できるように描かれています。