JAJSMO2B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
CAN オフ モードでは、CAN トランシーバがオフになり、CAN バス ラインは真にフローティング状態になります。このモードでは、デバイスは CAN バスに無負荷を伝達すると同時に、バッテリまたはグランド接続が失われた場合に逆電流がデバイスに流れ込むのを防止します。
次の場合は、CAN オフ状態になります。
以下の場合、CAN トランシーバは CAN オフ状態と CAN 自律非アクティブ モードを切り替えます。