JAJSUG8 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
また、VSNS ピンと出力電圧ノードとの間に 4.99kΩ 抵抗を接続する必要があります。 図 8-2を参照
3.3V または 5V と異なる出力電圧が必要な場合は、可変出力電圧モードを使用する必要があります。この場合、外部分圧器は出力ノードと FB ピンとの間に接続する必要があり、式 5および式 6を使用して分圧値を決定します。
式 6 では、RFBB と RFBT の並列組み合わせは、4kΩ より大きく、100kΩ より小さい必要があると述べていることに注意してください。出力電圧モードを正しく設定するため、レギュレータはスタートアップ シーケンス中、FB ピンの状態を確実に検出する必要があるのでこの制限が必要です。PCB レイアウトの FB ピンからグランドへの容量を最小限に抑える必要があります。
可変出力電圧モードを使用する場合、出力電圧ノードと VSNS ピンとの間に補助分圧器が必要です。この分圧器の抵抗値と比は、メイン帰還分圧器と一致させる必要があります。図 8-2 を参照してください。PCB レイアウトの VSNS ピンからの容量を最小限に抑える必要があります。
この例で可変出力電圧モードを選択していた場合、RFBT = 100kΩ かつRFBB = 19.1kΩ の値は式 5と式 6の両方を満たします。
詳細については、セクション 7.3.1 を参照してください。