JAJSVI2 October 2024 LP5899-Q1
PRODUCTION DATA
LP5899-Q1は、内部ウォッチドッグ タイマで SPI の通信を監視しています。デバイスは、通信喪失の間に有効な SPI コマンドを受信することを想定しています。デバイスが NORMAL 状態に移行すると、タイマはカウントを開始します。有効な SPI コマンドが検出されると、タイマはリセットされます。ウォッチドッグタイマがオーバーフローすると、デバイスは自動的に FAILSAFE 状態に切り替わり、DEV_STATE を 0x3 に、FLAG_ERR を 1 に設定します。SPI コントローラは LP5899-Q1 にアクセスし、DEVCTRL レジスタの EXIT_FS に 1 を書き込むことで、通信が回復したときにデバイスを NORMAL 状態に戻すことができます。ウォッチドッグ タイマは、SPICTRL レジスタの 2 ビット フィールド SPI_WDT_CFG でプログラム可能です。SPI_WDT_CFG を 0x3 に設定してウォッチドッグ タイマを無効にすると、デバイスが自動的に FAILSAFE 状態に移行するのを防ぐことができます。