JAJSWP3 June 2025 TXGS441-SEP
ADVANCE INFORMATION
バランスのとれた出力により、このデバイスは同程度の電流をシンクおよびソースすることができます。このデバイスは高駆動能力を備えており、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。セクション 5.1 は、常に順守する必要のある電気的および熱的制限を定義します。してください。