JAJSXD7A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
OT_WARN_LIMIT コマンドは、過熱警告検出のスレッショルドを構成または読み出しできる、標準の PMBus コマンドです。このレジスタの読み取りと書き込みには、表 7-72に示す係数を使用する必要があります。このコマンドにアクセスするには、PMBus 読み取りまたは書き込みワード プロトコルを使用する必要があります。測定された温度がこの値を超えると、過熱警告がトリガされ、それぞれのレジスタに設定された OT WARN フラグと SMBA 信号がアサートされます。
| ビット | 名称 | 説明 | 最小値 | 最大値 | デフォルト |
|---|---|---|---|---|---|
15:0 | OT_WARN_LIMIT | デバイス過熱警告スレッショルド | 0x0000h (-256ºC) | 0x01FFh (255ºC) | 0x0FFFh (255ºC) |