JAJT469 April 2025 LM5066I
図 8 では、DSS に対して 100V の信号ダイオードを使用します。このダイオードは数十 mA の順方向電流を処理する必要があります。この 8kW ホット スワップのリファレンス デザインは、Diodes Inc. の BAV16W-7-F を使用しています。
RSS1、RSS2、および QSS を反復的に選択することで、ターンオフ時に 3 つの部品にストレスが生じないようにする必要があります。QSS では、コレクタ - エミッタ間 (VCEO) およびコレクタ - ベース間 (VBEO) 電圧が 100VDC を超え、連続コレクタ電流が 200mA を超える任意の標準 PNP トランジスタを選択できます。RSS1 と RSS2 の値と、それぞれの電力定格を選択して、QSS トランジスタを流れる電流を安全な値に制限します。ターンオフ時の過渡ピーク電力ストレスを管理するには、RSS2 に特殊な高電力抵抗を使用する必要があります。この 8kW ホット スワップのリファレンス デザインは、QSS に対して onsemi の MMBT5401LT1G を使用し、RSS1 = 100Ω、RSS2 = 499Ω (Vishay の RCS0805499RFKEA) を採用しています。
入力ホットプラグ時および出力短絡事象時に過渡的な過電圧から保護するために、入力過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードが必要です。TI のTVS ダイオード推奨ツールは、TVS ダイオードの型番 (電圧定格と電力定格) や、並列に接続する TVS ダイオードの数を取得するのに役立ちます。この 8kW ホット スワップのリファレンス デザインは、3 つの Littelfuse の 8.0SMDJ60A TVS ダイオードを使用しています。TVS ダイオードの選択に関する詳細な分析については、リファレンス [3] を参照してください。
出力短絡事象が発生した場合に、ホット スワップ コントローラの出力ピンを負の過渡現象から保護するために、出力ショットキー ダイオードが必要になります。この 8kW ホット スワップのリファレンス デザインは、3 つの onsemi の FSV20100V ショットキー ダイオードを使用しています。