JAJU827B july 2021 – april 2023
この設計に実装されているアーク検出アルゴリズムは、FFT ベースのアーク検出アルゴリズムです。PV システムにアーク放電が存在すると、PV ストリングに使用されるケーブルにランダムなノイズ電流が発生します。アーク自体の電流ノイズは、スペクトルが数 MHz に及ぶガウス分布を持っています。代表的な PV システムのケーブルの形状により、200kHz を超えるノイズ電流密度は周波数によって大きく変化します。このため、アーク検出には 10kHz~100kHz の一般的な周波数帯域が選択されています。これは、基板上のアナログ・バンドパスによって定義されます。この帯域にはインバータのスイッチング周波数のような他のノイズ源があるため、ソフトウェアは、ソフトウェアに存在する ArcTuningParams を調整することで、この周波数帯域をさらに制限することができます。さまざまなチューニング・パラメータの説明については、表 3-5 を参照してください。このアルゴリズムは、サンプリングされた信号の FFT を実行し、指定された周波数帯域のノイズを合計します。この計算されたアーク・ノイズは、変数 AD_result で確認できます。これは 1024 サンプルごとに実行されます。アーク放電は周波数帯域全体でノイズを発生させるため、アーク放電が存在する場合は AD_result の値が増加します。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| float32 ArcTuningParams.B | 分析帯域幅:分析周波数の帯域幅。 |
| float32 ArcTuningParams.I | 最小周波数:帯域の初期周波数。 |
| float32 ArcTuningParams.F | フィルタ・ウェイト:帯域の半分ごとの重み付け。 |
| float32 ArcTuningParams.D | ビン破棄係数:破棄するスプリアス・ピークの数。 |
| Int16 ArcTuningParams.T | アーク放電のスレッショルド:デフォルトでは使用されません |
| Int16 ArcTuningParams.C | クリッピング・レベル:デフォルトでは使用されません |
| float32 ArcTuningParams.ADSampleRate | サンプリング・レート:デフォルトでは 250000 に設定されています |
アーク・ノイズの計算に使用される追加のパラメータは D および F です。これらのパラメータは、時にはアークとして認識される可能性のある、発生する可能性のあるスプリアス・ピークを除去するために使用されます。