JAJZ036A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PSIL:クロック停止動作により、未定義の動作が発生する可能性があります」を追加
クロック停止インターフェイスは、モジュールへのメイン クロックを適切に停止するハンドシェイクを調整するために使用される要求 / ACK インターフェイスです。最初にチャネル ティアダウンを実行したり、グローバル イネーブル ビットをクリアしたりせずにモジュール上でクロック停止を試みると、モジュール固有の動作が未定義になる可能性があります。
影響を受けるモジュールは、PDMA、SA2UL、Ethernet SW、CSI、UDMAP、ICSS、および CAL です。
クロック停止動作を実行する前に、ソフトウェアはすべてのアクティブ チャネルを解除する必要があります (UDMAP の「リアルタイム」レジスタ、または PSIL ベースのモジュールの PSIL レジスタ 0x408 を介して)。これが完了したら、すべてのチャネルのグローバル イネーブル ビットもクリアします (UDMAP および PSIL ベースのモジュールの両方の PSIL レジスタ 0x2 を使用)。