JAJZ045A December 2024 – October 2025 AWR2544
システム リセットが発生すると、デバッガはメモリ ブラウザ ウィンドウに予期しないデータを表示することがあります
、、、AWR2544
デバッガがシステム ビューを使用してシステム リソースにアクセスしているときにシステム リセット (nRST が Low) が発生した場合、デバッガには ペリフェラル エラーが応答されるはずです。アクセスが読み取りだった場合、応答はアクセスが正常に完了したことを示し、予期しないデータを返す可能性があります。
この問題は、デバッガがシステム ビューを使用してシステムへのアクセスを完了しているときに、特定のサイクルでシステム リセットがアサート (nRST が Low) された場合に発生します。例としては、CCS-IDE メモリ ブラウザ ウィンドウなどのデバッガがシステム ビューを使用してコンテンツを更新している場合が挙げられます。これは、CPU のみのリセットでは問題にならず、パワーオン リセット (nPORRST) でも問題にはなりません。
デバイスがリセット状態にある間は、デバッグの読み取りと書き込みを実行しないでください。