TI store API スイート

チェックアウト (購入手続き) プロファイルを作成

TI API を使用してご注文を確定する前に、承認されたお支払い方法とともに有効なチェックアウト (購入手続き) プロファイルが必要です。チェックアウト (購入手続き) プロファイルを使用すると、住所、お支払いオプション、ご注文の詳細など、配送に関する優先設定を保存できます。チェックアウト (購入手続き) プロファイルは、API 経由のご注文と myTI のご注文の両方で使用できます。 

ステップ:

  1. ログインし、myTI ダッシュボードにアクセス:myTI 法人アカウントにログインし、プロファイル メニューからmyTI ダッシュボードに移動します。
  2. アドレス追加または編集す:配送先住所を選択または入力します (必要な場合)。必須フィールドに入力し、保存します。
  3. 納税者番号の設定 (オプション):
    • myTI ダッシュボードに戻り、「納税者番号」 (Tax IDs) を選択します。
    • 納税者番号をまだ作成していない場合、「納税者番号」 (Tax IDs) ページで、「新規追加」 (add new) を選択します。
    • 必須フィールドに入力し、保存します。  
  4. 運送業者の選択:
    • myTI ダッシュボードに戻り、「配送業者」(Freight carriers) を選択して「新規追加」 (add new) を選択します。
    • 必須フィールドに入力し、保存します。
  5. お支払い方法の設定:
    • Apruve アカウントの場合、「お支払い方法」(Payment Methods) セクションでお支払い方法を作成します。
    • 他のすべての種類のお支払いは、プロファイルの作成時にセットアップされます。
  6. チェックアウト (購入手続き) プロファイルの作成:
    • myTI ダッシュボードまたはプロファイル メニューで、「チェックアウト (購入手続き) プロファイル」(Checkout profiles) に移動します。
    • 「新規追加」 (add new) を選択し、以前に保存した情報を使用してガイドされたプロセスに従います。保存してください。
    • プロファイルのステータスが「完了」(complete) となり、ID 列のコピー ボタンが表示されていることを確認します。

重要な注意事項:API 経由のご注文を実行する場合、新しいチェックアウト (購入手続き) プロファイルがアクティブになるまで、約 15 分お待ちください。 

詳細な手順やトラブルシューティングについては、TI の「チェックアウト (購入手続き) プロファイルに関する FAQ (よくある質問)」をご覧ください。