API サード パーティー開発者使用条件

概要と目的

重要 – 注意深くお読みください:テキサス インスツルメンツのアプリケーション プログラミング インターフェイス使用条件に対する付則である、本サード パーティー開発者付則 (以下「付則」) は、テキサス インスツルメンツ合同会社およびその子会社 (総称して「TI」) が提供するアプリケーション プログラミング インターフェイス、および TI API ポータル上の関連資料、ソフトウェア、コンテンツ (総称して「TI API」) を使用する場合に適用されるほか、テキサス インスツルメンツのアプリケーション プログラミング インターフェイス使用条件 (現在は https://www-sat.itg.ti.com/legal/terms-conditions/application-programming-interfaces-agreement.htmlで入手可能、以下「API 使用条件」) を補完します。当該使用条件は、この参照により本付則に組み込まれます。 TI API にアクセスすること、または TI API を使用することにより、お客様は、お客様自身およびお客様が代表する事業体を代表して、本付則および API 使用条件に同意したことになります。お客様が事業体を代表して TI API を使用する場合、お客様はその事業体を本付則および API 使用条件に拘束する権限があることを表明および保証します。また、本付則および API 使用条件に同意することにより、お客様はその事業体を代表して同意することになります (以下、本付則での「お客様」に関するすべての言及は当該事業体を指します)。 初出時に鍵かっこ「」を付けているものと付けていないものを含め、本付則で別段の定義がされていない用語は、API 使用条件で割り当てられた意味を有するものとします。 API 使用条件と本付則との間に何らかの相反が発生した場合、本付則が優先されるものとします。

お客様が TI API を、TI の他の製品またはサービスのインターフェイスとして使用する場合や、TI の他の製品またはサービスと組み合わせて使用する場合、それら他の製品またはサービスの使用条件またはライセンスも適用されます。 

1.お客様は以下の条件で TI API を使用するものとします。

お客様は、API 使用条件と本付則に従って TI API にアクセスし、使用する必要があります。 お客様は、TI から TI API の使用を正式に承認され、API 統合サービスの提供をお客様に依頼した TI の顧客 (以下「API エンド ユーザー」) のために、TI API に接続するアプリケーション (以下「アプリケーション」) を開発、保守、運用する目的でのみ TI API を使用することができます。 お客様のアプリケーションは、TI と API エンド ユーザーの間で、リアルタイムまたはほぼリアルタイムでのみ TI データを送信することができますが、ただし、お客様のアプリケーションが、お客様が開発および運用するインターフェイスを使用して TI データを API エンド ユーザーに対して表示する場合に限ります。合理的に必要である限り、なおかつかかる TI データを API エンド ユーザーに対して表示する目的でのみ、お客様は、API エンド ユーザーの要求を満たすために合理的に必要な最小量の TI データを保持することを許可されるものとします。お客様は、API エンドユーザーに対し、適用される法律、規制、および API 使用条件を遵守することを要求するものとします。お客様はまた、API エンド ユーザーがかかる法律、規制、または API 使用条件に違反することを意図的に許可してはなりません。 TI は、お客様と API エンド ユーザーの間で適用されるアプリケーション使用条件の当事者ではないものとし、お客様は、お客様のアプリケーションに関して API エンド ユーザーにすべてのサポートを提供する責任を負うものとします。 TI がかかるアプリケーションをサポートする義務を負わないことをお客様は認めます。お客様は、TI がかかるサポートを提供することができると API エンド ユーザーに表明してはなりません。 

2.TI API の使用に関する禁止と制限。

お客様は、以下の事項を実行せず、他者による以下の事項を支援しないものとします。(a) TI データの保存、スクレイピング、マイニング、データベースの構築、または他の永続的なコピーの作成。(b) API エンド ユーザーの要求を満たすために合理的に必要な期間を上回る期間にわたる TI データの格納。(c) TI データまたは TI データの分析の全部または一部に基づく製品またはサービスの作成または提供。(d) API エンド ユーザーを TI の製品やサービスから他の選択肢へ移行することを目的とした TI API または TI データの使用。(e) API エンド ユーザーの要求を満たすために、アプリケーションが必要とする最小量を上回る量のデータを TI API から要求すること。(f) API エンド ユーザー以外の関係者がお客様のアプリケーションを利用できるようにすること。(g) 一意の参照識別子 (ID) を改ざんまたは改変する、あるいは貴社のアプリケーションから発信するクエリのソース (出所) を不明瞭にするか改変すること。または (i) 本付則または API 使用条件に違反するその他の方法で TI API または TI データを使用すること。

3.セキュリティ、監視、監査

お客様は、お客様のアプリケーションが業界セキュリティ標準に準拠して開発され、TI API と組み合わせてセキュアな方法で動作することを保証するものとします。 TI は、お客様のアプリケーションが引き起こす可能性のある問題の影響を監視、検出、防止、または制限するために、テクノロジーを使用することがあります。 お客様は、本付則と API 使用条件に準拠していることを監視および実証する目的で、以下のことを行うものとします。(a) お客様のアプリケーションへの合理的なアクセス権を TI (または TI が指定する第三者) に提供します。(b) お客様のコンプライアンスに関する TI からの質問またはアンケートに回答すること、および TI から合理的な要求があった場合、お客様はかかる応答を保証するものとします。また、(c) TI から合理的な要求があった場合、TI が選択した独立監査人または内部監査人に対して、お客様のアプリケーションまたはお客様による TI API の使用に関連する記録または活動を監査させることを許可し、お客様はかかる監査要求に協力するものとします。

4.責任の制限

a.一般的責任制限規定。 TI は、本付則または本付則に基づき提供した TI API、TI ソフトウェア、TI 資料、または TI データの使用に関連するか起因するいかなる特別な損害、間接的損害、偶発的損害、懲罰的損害、または結果的損害について、いかなる場合も、たとえ当該損害の可能性を示唆されていた場合であっても責任を負いません。 かかる排除される損害には、削除または再インストールのコスト、代替品または代替サービスの調達、外部のコンピュータを使用した時間、労働コスト、信用の損失、利益の損失、貯蓄の損失、データの損失、データを使用できなかったことによる損失、または事業中断による損失が含まれますが、これらに限定されるものではありません。TI は、他の団体からお客様へのいかなる種類の請求についても、いかなる責任も負わないものとします。

b. 具体的責任制限規定。いかなる場合においても、本付則、あるいは TI API または TI データの使用に関連して TI が負う責任の総額は、本付則に基づきお客様が TI に支払った料金または 500 ドル (500 米ドル) のいずれか大きい方を超えないものとします。複数の請求が存在する場合でも、これらの制限が増大または拡張されることはありません。

c.損害賠償義務。お客様は、お客様のアプリケーション、お客様による TI API あるいは TI データの使用、またはお客様による本付則あるいは API 使用条件の違反に起因または関連して発生するあらゆる請求、訴訟、または法的措置について、TI を免責するものとします。これには、請求、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用および弁護士費用に起因する責任または費用が含まれます。

5.その他

本付則のいずれかの条項が、管轄権のある裁判所によって執行不能と判断された場合、かかる条項は、法で許容される最大の範囲で執行できるように必要な範囲で変更されたものとみなされます。変更できない場合、かかる条項は分離され、本付則から削除され、本付則の残りの条項は引き続き有効です。TI は、法令の変更や TI API の変更を反映するなどの目的で、本付則またはその一部をいつでも変更することができます。本付則を TI.com で定期的にご確認ください。変更後の付則にお客様が同意しない場合、お客様は TI API の使用を中止する必要があります。お客様は TI API を引き続き使用することにより、変更後の付則に同意したものと見なされます。