API 使用条件

概要と目的

重要 – 注意深くお読みください:これらのテキサス インスツルメンツの API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) 使用条件 (以下「本使用条件」) は、テキサス インスツルメンツ合同会社およびその子会社 (総称して「TI」) が提供する API (アプリケーション プログラミング インターフェイス)、および TI API ポータル上の関連資料、ソフトウェア、およびコンテンツ (総称して「TI API」) を使用する場合に適用されます。 TI API にアクセスすること、または TI API を使用することにより、お客様は、お客様自身およびお客様が代表する事業体を代表して、本使用条件に同意したことになります。本使用条件を注意深くお読みください。お客様は、本使用条件を遵守することに同意し、さらにお客様は本使用条件がお客様と TI の関係を支配することに同意するものとします。 お客様が事業体を代表して TI API を使用する場合、お客様はその事業体を本使用条件に拘束する権限があることを表明および保証します。また、本使用条件に同意することにより、お客様はその事業体を代表して同意することになります (以下、本使用条件での「お客様」に関するすべての言及は当該事業体を指します)。

お客様が TI API を、TI の他の製品またはサービスのインターフェイスとして使用する場合や、TI の他の製品またはサービスと組み合わせて使用する場合、それら他の製品またはサービスの使用条件またはライセンスも適用されます。

1.お客様は以下の条件で TI API を使用するものとします。

a. お客様は、本使用条件と TI API 資料に記載されている方法でのみ、TI API にアクセスして使用する必要があります。

b.  TI API を使用およびアクセスする際に、該当するすべての法令、規制、および第三者の権利を遵守する必要があります。

c. API アクセスに関してお客様が TI に提供するすべての情報は、お客様の知る限りにおいて正しいものである必要があります。

d. お客様は、TI API を使用して送信するデータ、情報、およびその他のリソース (以下「TI データ」) に対して、TI の「ご注意と免責事項」 (現時点で https://www-sat.itg.ti.com/legal/important-notice-and-disclaimer.html で入手可能) が適用されることを理解し、これに同意するものとします。

e. TI API を使用して注文を確定する場合、販売時点で有効な TI の販売約款 (現時点で https://www-sat.itg.ti.com/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html で入手可能) が適用されることをお客様は理解し、これに同意するものとします。

 

2.TI API の使用に関する禁止事項と制限。お客様は、以下のことを実施せず、以下のことを実施しようとする他者を支援せず、他社による実施を可能にしません。

a. 本使用条件、TI API ポータル上の関連資料およびコンテンツに規定されている以外の方法で TI API を使用すること。

b. TI API の配布、貸し出し、リース、販売、転送、譲渡、またはサブライセンス。

c. TI API に関連するセキュリティ メカニズムをハッキングまたは無効にすること、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、またはその他の悪意のあるソフトウェアを導入すること、TI または TI API のユーザーのセキュリティにリスクをもたらすこと。

d. TI API や TI のサーバー、IT システム / インフラの機能や適切な動作に影響を及ぼすか干渉する、または (TI または他の第三者の) 他のアプリケーションの動作に影響を及ぼす方法で TI API を使用すること。

e. TI API または TI データを、知的財産権、プライバシーの権利、データ保護を含むがこれらに限定されない個人の権利に違反する可能性のある、もしくは、TI、そのプロバイダ、そのサプライヤ、TI API の他のユーザーに (TI 独自の裁量で) 有害という可能性があるあらゆる方法または目的で使用すること。

f. 適用法によって明示的に禁止されている場合を除き、リバース エンジニアリングを実施しようとすること、または TI API のソース コードを抽出しようとすること。

g. TI データ内で提示されているリンクの機能を変更、不明瞭化、または無効化すること。

h. TI データの適切な属性設定に失敗すること。あるいは、TI データに関するテキスト、画像、アートワーク、ロゴ、著作権、または類似の通知を、省略、改変、または不明瞭にすること。

i. TI の書面による明示的な同意なしに、あらゆる TI データ (または匿名化または集約化された形式であっても、TI データから派生したあらゆるデータ) を第三者に公開、販売、または他の方法で提供すること。

j. トラフィックの送信元 (IP アドレスなど) を意図的に偽装する目的で、「ボットネット」を使用することや、プロキシ サービスまたは匿名化サービスを使用すること。

k. 複数のアカウントを作成し、TI API を通じて使用できる注文システムを操作すること。

 

3.TI はサポートまたはメンテナンスの義務を負いません。

a. お客様は、TI API に接続するお客様のアプリケーションの開発、運用、および保守について単独で責任を負うものとします。

b. 本使用条件のいかなる規定も、TI が TI API に関するあらゆる種類の技術サポートを維持または提供する義務と解釈されるものではありません。

c. 状況によっては、TI API にアクセスできない、利用できない、または操作できないことがあります。

d. TI は、TI 独自の裁量により、いつでも TI API または TI データに変更、修正、または改良を行うことができます。

e. お客様は、かかる TI データを必要とする時点で、入手可能な最新の TI データを取得する責任を単独で負うものとします。

f. お客様が TI API 経由で送信した情報やデータを TI が受信していない場合や、お客様が送信した情報やデータが不完全であるか正しくない場合、TI が責任を負わないことをお客様は認め、これに同意します。 TI API が応答しない、または適切に応答しない場合、お客様はかかる応答がない TI API に障害が発生したとみなし、お客様が送信した情報とデータを TI が受信していないとみなすものとします。 TI API が適切に応答しない場合、TI に連絡を取るのはお客様の責任です。

 

4. サード パーティー開発者

TI API に接続するアプリケーションを開発するために、サード パーティーのサービス プロバイダ、インテグレータ、または開発者 (以下「サード パーティー開発者」) のいずれかを使用する場合は、お客様の責任で行ってください。 お客様は、サードパーティー開発者に対し、少なくとも本使用条件に規定されている条件と同じ使用条件に拘束されることを要求し、かかる使用条件を当該サードパーティー開発者に必ず提示する必要があります。 お客様は、サード パーティー開発者の行為または不作為がお客様の行為または不作為であるとみなされること、および、かかる事態が発生した場合はお客様が責任を負うことを認め、これに同意するものとします。 貴社がサード パーティー開発者である場合は、本使用条件に加えて、本使用条件のサード パーティー開発者付則 (現在 https://www.ti.com/developer-api/store-api/reference/api-third-party-developer-terms.html で入手可能) も遵守する必要があります。

 

5.知的財産権と所有権。

a. お客様は、お客様が作成するアプリケーションに関するすべての権利、権原、および利益を所有します (TI が作成または提供した部分を除く)。

b. TI は、TI API と TI データに関するすべての権利、権原、および利益を所有します。 どの権利、権原、または利益もお客様宛に移転されることはありません。TI は、本使用条件に基づき明示的に許諾されていないすべての知的財産権を留保します。

c. お客様は、TI の書面による明示的な同意なしに、TI データまたは TI 資料全体に表示されるマークまたはロゴを一般向けに提示することはできません。

d. お客様からのフィードバック、提案、または推奨された改善に基づいて TI が考案または作成した TI API または TI データのすべての発明、製品改良、および変更は TI の独占的財産であり、TI API と TI データに対するかかる発明、製品改良、または変更に関するすべての権利、権原、および利益は、TI のみに帰属します。

 

6.データの収集と使用、および使用条件。

a. TI は、お客様による TI API の使用および関連する活動に関連する技術データおよびその他の情報を監視および収集することがあります。 TI API のサポート、TI API の改善または強化、および TI の製品とサービスの開発、宣伝、マーケティング、サポート、および強化を含むがこれらに限定されない目的で、かかる使用条件に準拠していることを確認するための制限を受けることなく、TI が (関連会社、ビジネス パートナー、サービス プロバイダとの共有または経由を含め) かかる情報およびデータを自由に使用および共有できることに、お客様は同意するものとします。

b. お客様は、TI API および TI データの使用が、以下の追加条項の適用対象となることを認め、これに同意するものとします。TI の使用条件 (https://www.ti.com/ja-jp/legal/terms-conditions/terms-of-use.html で入手可能)、TI の Cookie ポリシー (https://www.ti.com/ja-jp/legal/terms-conditions/cookie-policy/japan.html で入手可能)、および TI のプライバシー ポリシー (https://www.ti.com/ja-jp/legal/terms-conditions/privacy-policy/japan.html で入手可能)。 

 

7.秘密保護とセキュリティ。

a. お客様は、以下が「TI 機密情報」であることに同意するものとします。TI が公開している場合 (TI.com など) を除き、TI の事前の書面による同意なしに、お客様は秘密保護の義務を負わずに第三者に開示することはできません。

i. TI API のユーザー ID、パスワード、および API キー (それぞれ「識別子」)。

ii.TI の価格設定、

iii.TI のリード タイム、

iv.TI の在庫レベル、および

iv.TI API を通じて TI が開示するその他の非公開情報のうち、秘密として指定されているもの、または情報の性質や開示を取り巻く状況を考えると、秘密であると合理的に理解されるべきもの。

b. 情報が秘密の性質を保持している限り、お客様は TI の秘密情報を第三者に開示してはなりません。お客様は、適切なアクセス制御、定期的な監視、および業界標準の他のプロセスと手順を実装し、本使用条件と整合性のある方法で TI の機密情報を確実に保護するものとします。

c. お客様の従業員、請負業者、コンサルタント、または代理人は、以下の条件の下でTI の機密情報を受け取ることが認められます。かかる各従業員、請負業者、コンサルタント、または代理人が (a) かかる情報を知る必要があり、(b) お客様との間で、本使用条件と制限が同等であるかそれより厳格な秘密保持契約に拘束されます。かかる従業員、請負業者、コンサルタント、代理人、またはサード パーティーのプロバイダが本使用条件に反する開示または使用が発生した場合、お客様がかかる無許可の開示または使用に関与した場合と同じ責任を負います。 お客様は、貴社の識別子の使用またはそれに基づいて行われる行動について単独で責任を負います。

d. TI API または TI データが関係するデータ侵害または不正使用にお客様が気付いた場合、またはそう疑う合理的な理由がある場合、お客様は cybersecurity@ti.com に Eメールを送信して TI に直ちに連絡し、TI の要求に応じてデータ侵害または不正使用に適切に対処するために TI に協力するものとします。お客様は、TI の事前の書面による同意なしに、TI API または TI データに関連するデータの侵害または不正使用に関して公的声明を一切表明しないことに同意するものとします。

 

8.期間と終了。

a. お客様は、お客様の都合により、いつでも予告なく TI API の使用を中止することができます。 お客様が本使用条件の終了を希望する場合は、事前に書面で TI に通知し、終了時に TI API の使用を中止する必要があります。

b. TI は、理由の如何を問わず、いつでも、お客様に対する責任またはその他の義務を負うことなく、お客様との間で本使用条件を終了する権利、または TI API あるいはその一部あるいは機能あるいはお客様によるアクセスを中止する権利を留保します。

c. 本使用条件が終了した時点、または TI API へのお客様のアクセスが終了した時点で、お客様は TI API および TI データの使用を直ちに中止し、以前にダウンロードまたは保存した TI データを速やかに削除または破棄するものとします。

d. 本使用条件が終了した場合、その性質上無期限に継続することを意図しているセクションは引き続き適用されます。これには、次のものが含まれますが、これらに限定されません。セクション 2、4-13、15-16

 

9.保証の免責事項。

a. TI API および TI データは「現状のまま」提供され、TI は、TI API および TIデータについて、明示または黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これらに限定されないいかなる保証も表明も行いません。

b. さらに、TI は、第三者の権利を侵害していないこと、または競合する権利請求が存在しないこと、またはお客様による TI API または TI データの平穏な享受を妨げることに関して、一切の保証を明示的に否定します。

 

10.責任の制限。

a. 一般的責任制限規定。  TI は、本使用条件または本使用条件に基づき提供した TI API または TI データの使用に関連するか起因するいかなる特別な損害、間接的損害、偶発的損害、懲罰的損害、または結果的損害について、いかなる場合も、たとえ当該損害の可能性を示唆されていた場合であっても責任を負いません。 かかる排除される損害には、削除または再インストールのコスト、代替品または代替サービスの調達、外部のコンピュータを使用した時間、労働コスト、信用の損失、利益の損失、貯蓄の損失、データの損失、データを使用できなかったことによる損失、または事業中断による損失が含まれますが、これらに限定されるものではありません。TI は、他の団体からお客様へのいかなる種類の請求についても、いかなる責任も負わないものとします。

b. 具体的責任制限規定。いかなる場合においても、本使用条件、あるいは TI API または TI データの使用に関連して TI が負う責任の総額は、本使用条件に基づきお客様が TI に支払った料金または 500 ドル (500 米ドル) のいずれか大きい方を超えないものとします。複数の請求が存在する場合でも、これらの制限が増大または拡張されることはありません。

 

11.準拠法。

本使用条件は、法の抵触に関する原則の適用を除いて、米国テキサス州の法律に準拠し、それに従って解釈されます。 本使用条件は、国際物品売買契約に関する国際連合条約を準拠法としないものとします。また統一コンピュータ情報取引法 (UCITA) がいかなる形で法令化されている場合でも法令化されていない場合でも、かかる法を準拠法としないものとします。 お客様と TI は、本使用条件に起因または関連する紛争の非専属管轄権は、米国テキサス州に所在する裁判所にあることに同意します。 前述の規定にかかわらず、いずれの判決も米国またはその他の国またはその他の地域の裁判所により執行することができます。またお客様と TI のどちらも、米国または他国または他地域の裁判所に対し差し止めによる救済を請求できるものとします。

 

12.通知。

TI へのすべての通知は、次の宛先に送付するものとします。Texas Instruments Incorporated, 13588 N. Central Expressway, Mail Station 3999, Dallas, Texas 75243, Attention: Contracts Administration。写しを TILegalNotices@list.TI.com 宛に送信するものとします。すべての通知は、受領時に送達されたものとみなされます。

 

13.両当事者の関係。

いずれの当事者も、他方当事者に代わって義務の履行または引き受け、または他方当事者を第三者との契約、合意、または事業に拘束する明示的または黙示的な権利または権限を有しません。本使用条件のいかなる条項も、TI とお客様の間で、提携、合弁事業関係、雇用、または代理関係を形成すると解釈されないものとします。TI の事前の書面による同意なしに、API の使用に関して、お客様は TI との提携、後援、または TI による承認を示唆するいかなる表明も行ってはなりません。

 

14.譲渡。

お客様は、TI からの事前の書面による同意なしに、本使用条件、または本使用条件に基づくライセンス、権利、または義務を、直接的または間接的に販売、譲渡、転移、委任、伝達、質入れ、担保設定、またはその他の方法で処分することはできません。 本使用条件は、両当事者、それぞれの承継人、および許可された譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じるものとします。 本セクションに違反した譲渡の試みは無効となります。

 

15.輸出コンプライアンス。

a. TI API または TI データの輸出、再輸出、移転は、米国の輸出管理と制裁の対象となることがあります。お客様は、以下のことを認め、これに同意するものとします。i) すべての適用法と規制をお客様が遵守する、ii) 政府機関から事前の許可が取得されていない限り、米国の禁輸、制裁、または制限の対象となっている仕向け先、個人、または団体に、お客様は TI API または TI データを輸出、再輸出、販売、または転移することはできない、および、iii) お客様から TI API または TI データを取得するあらゆる当事者に対する法令準拠の責務に関する通知をお客様が提供する。

b. 米国または他の当該政府機関から事前の許可が取得されていない限り、お客様は、以下の目的のために、いかなる TI API または TI データの輸出、再輸出、転移、購入、または販売も行ってはなりません。(i) 軍事的な最終用途、(ii) 軍事的な用途に使用する者、または、(iii) 核兵器、化学兵器、生物兵器、またはミサイル技術の設計、開発、製造、または使用向け。

c. 各当事者が本セクションで定められている義務を果たすために必要な輸出入の許可は、各当事者が費用を負担して取得するものとします。 お客様は、お客様による本セクションのあらゆる違反によって発生するあらゆる損害、コスト、損失、および/または責任について、TI (その代理人と代表者を含む) にその全額および全責任を補償し、何らの損害も与えないものとします。必要な許可を得られない場合、またはお客様が本セクションに違反した場合、TI は、本使用条件に基づき負担する可能性があるいずれの義務についても履行を終了もしくは中止するか、または履行を免除されるものとします。ソフトウェア分類は TI の利便性のみを目的としており、いかなる種類の表明または保証も構成してはならないものとします。お客様は、法令遵守に関する自らの責務を果たす責任を負います。  

 

16.免責、可分性、修正。

TI が本使用条件のいずれかの条項を履行しなかった場合でも、本使用条件または本使用条件の他の条項、または両当事者間で締結されている可能性のあるその他の契約の将来の執行の権利放棄とはみなされないものとします。 本使用条件のいずれかの条項が、管轄権のある裁判所によって執行不能と判断された場合、かかる条項は、法で許容される最大の範囲で執行できるように必要な範囲で変更されたものとみなされます。または、変更できない場合、かかる条項は本使用条件から分離および削除され、本使用条件の残りの条項は引き続き有効です。TI は、法令の変更や TI API の変更を反映するなどの目的で、本使用条件またはその一部をいつでも変更することができます。本使用条件を定期的にご確認ください。変更後の API 使用条件にお客様が同意しない場合、お客様は TI API の使用を中止する必要があります。お客様は TI API を引き続き使用することにより、変更後の使用条件に同意したものと見なされます。