TI store API スイート
キーとアクセス権
以下のように、数ステップの操作で API キーを入手します。
ステップ 1:myTI 法人アカウントを作成します
調達部門の上級管理職が法人アカウントを登録すると、貴殿と同僚がシームレスに連携できる環境を実現できます。
ステップ 2:API キーの申請
TI store API にアクセスするには、法人アカウントと、APIを使用する資格のあるチェックアウト (購入手続き) プロファイルが必要です。詳細については、TI の「チェックアウト (購入手続き) プロファイルの作成」(create a checkout profile) と「チェックアウト (購入手続き) プロファイルに関する FAQ」(checkout profile FAQs) をご覧ください。お支払い方法として、銀行振込、Apruve NET 30 Terms (ご購入から 30 日以内のお支払い)、TI との直接取引でのクレジット ライン (与信限度) のいずれかを設定したチェックアウト (購入手続き) プロファイルのみが、API 対応になります。API 経由のご注文は現時点で、クレジット カードや、Alipay、WeChat、UnionPay など別のお支払い方法を使用するご購入をサポートしていません。詳細については、payment information (支払い情報) をご覧ください。
法人アカウントを取得した段階で、貴社の管理者は API キーを申請できます。
- 貴社の myTI アカウントにログインした後、ユーザー名の隣にあるドロップダウン メニューをクリックし、「myTI ダッシュボード」を選択します。
- myTI ダッシュボードの左側にあるナビゲーション メニューで、「法人アカウント」 (Company Account) の下にある「API キーとアクセス」 (API Keys and Access) をクリックします。
- 「TI store API スイート」に移動し、「Request」 (申請) ボタンをクリックします。
- API の使用条件を参照し、同意します。
- TI は 2 ~ 3 営業日以内に申請を検証し、承認後に E メールを管理者宛に送信します。API キーを取得するには、「API キーとアクセス」 (API Keys and Access) ページに戻ります。API シークレットは、キーを生成した後、30 分間のみ使用できます。この期間を過ぎた場合や、シークレットを紛失した場合、キーを再生成する必要があります。
- TI 製品情報 API スイートへのアクセス権を、同時に申請することもできます。キーが生成されます。このキーは、TI のすべての API で使用することを意図しています。ただし、アクセスが承認されるまでは、TI store API スイートでこれらのキーを使用することはできません。