JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
このシリアライザは、デバイスをイネーブルまたはパワーダウンするために、PDB 入力ピンを備えています。このピンは、外部デバイスまたは VDDIO を使用して制御できます。消費電力を削減するには、ディスプレイが不要なときにリンクをディスエーブルします (PDB = Low)。すべての電源が最終的なレベルに達する前にこのピンが High に駆動されることがないようにします。PDB を Low に駆動する場合、ピンを解放する前またはピンを High に駆動する前に、2ms 以上の間確実にピンを 0V に駆動します。PDB を直接 VDDIO にプルアップする場合、10kΩ 以上のプルアップ抵抗と 10μF を超えるコンデンサをグランドとの間に接続する必要があります (Topic Link Label10.2 を参照)。
PDB を Low に切り替えると、本デバイスの電源がオフになり、すべての制御レジスタがデフォルトにリセットされます。この際、PDB を再度 High にする前に、2ms 以上にわたって Low に保持する必要があります。