JADA076A March 2026 – March 2026 AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1
詳細については、TDA4VH TRM のセクション 10.2.10.2.10 サービス品質を参照してください。
各 North Bridge は、order ID によって分離された複数のソースを受け取ります。North Bridge 0: source 0 が order ID 0 ~ 7 のすべてのトランザクションを受け取り、source 1 が order ID 8 ~ 15 のすべてのトランザクションを受け取ります。North Bridge 1: source 0 が order ID 0 ~ 4 のすべてのトランザクションを受け取り、source 1 が order ID 5 ~ 9、source 2 が order ID 10 ~ 15 のトランザクションを受け取ります。これらの並列パスは、order ID によってトランザクションの負荷を分散します。各ソースが受け取る order ID は、ユーザーが設定することはできません。
各ソースが受け取る order ID は、デバイスによって異なる場合があります。例えば、TDA4VM では North Bridge 0 と 1 の両方で、2 つのソースのみがルーティングされます。
Order ID は、コマンドの順序にも影響します。特定の order ID 値を持つ VBUSM インターフェイスから受信した各読み取りコマンドは、たとえ異なるマスターからのコマンドであっても、読み取りデータがまったく同じ順序で返されます。読み取りが異なる order ID 値を使用している場合、読み取りデータは任意の順序で返される可能性があり、VBUSM.C インターフェイスで先に受信されたものから返されます。
VBUSM.C からの戻りトラフィックを正しい VBUSM ソースへルーティングするために、order ID が使用されます。このため、各ソースの order ID は重複することができません。ただし、各ソースはもともと異なる order ID をルーティングするため、これは問題にはなりません。