JAJA705 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1
トラクション・インバータ・システムは多くの場合、高電圧電源を必要とします。この電源は高電圧バッテリからの電力を変換し、低電圧側に接続することで、冗長な電力パスを作成し安全性を向上させます。この高電圧電源は、入力電圧が50Vまで低下したときに起動する必要があり、800V バッテリで最大 1kV を駆動する必要もあります。車両の事故が発生した後、またはトラクション・インバータの誤動作によって高電圧バッテリが分離された場合、低いスタートアップ電圧が発生する可能性があります。モータは回転を開始し、ジェネレータのように動作します。このジェネレータは、制御されていない電圧を DC バスに誘導します。 電圧が 50V を超えないように電圧を制御するには (タッチ・セーフ)、補助電源をオンにして安全関連回路に電源を投入する必要があります。この回路は DC リンク・コンデンサを放電 (アクティブ放電) するか、モータをアクティブに短絡させることができます。
この要件を満たすために、テキサス・インスツルメンツはさまざまなリファレンス・デザインを提供しています。