デカップリング コンデンサの一般的なルールは、次のとおりです。
- 最良の結果を得るために、アクティブ部品と同じ層にデカップリング コンデンサを配置します。
- 電源はデカップリング コンデンサに配線し、次にアクティブ部品に配線します。
- ノイズ結合を最小限に抑えるため、各デカップリング コンデンサは個別のビアを通じてグランドに接続する必要があります (図 4-3 を参照)。
- デカップリングを実現するには、デカップリング コンデンサをピンの近くに配置します。
- デカップリング コンデンサとチップ間のグランド電流の帰路は、短く、かつ直接的 (低インピーダンス) にする必要があります。詳細については、セクション 4.5 を参照してください。
図 4-3 の右側の図では、グランドとの間に個別のビアを使用して、ノイズ結合を低減しています。