JAJA963A November   2014  – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2. 400nm までの波長で TI DLP テクノロジーを使用する際のシステム設計上の考慮事項
  3.   商標
  4. 1  はじめに
  5. 2  熱に関する注意事項
  6. 3  デューティ サイクルに関する考慮事項
  7. 4  コヒーレンシーに関する考慮事項
  8. 5  光学的な考慮事項
  9. 6  高倍率縮小システムの考慮事項
    1. 6.1 非コヒーレント 光源 (ランプおよび LED)
    2. 6.2 コヒーレント光源 (レーザー)
  10. 7  まとめ
  11. 8  参考資料
  12. 9  改訂履歴

デューティ サイクルに関する考慮事項

すべてのアプリケーションは DMD を約 50% のオン/オフ ランド デューティ サイクル付近で動作させることの恩恵を受けますが、この考慮は短波長領域および高温動作時により重要となります。ランド オン/ランド オフのデューティ サイクルは、個々のマイクロミラーがオン状態にある時間の割合とオフ状態にある時間の割合を示します。状態間の切り替え時間は無視できるものとみなされ、デューティ サイクルの算出時には考慮されません。

DMD のデューティ サイクルは、ランド オンの割合/ランド オフの割合として表されます。例えば、75% の時間オンで 25% の時間オフのピクセルは「75/25」と表記されます。この 2 つの数字は常に合計で 100 になることに注意してください。

50/50 前後での動作は、DMD の最長寿命を促進します。この考慮の下での動作シナリオは 2 つ考えられます。

1 つ目のシナリオは、ピクセルの履歴が不明または追跡されていない場合です。DMD が能動的に照明されていないとき(1)、常に 50/50 で動作させることで、平均値を 50/50 に近づけることが可能です。静止期間中に 50/50 で動作する時間が長くなるほど、全体の平均値は 50/50 に近づきます。

注:

製造面で DMD パターンが不要または使用されていない場合は、照明をシャッター (またはオフ) してください。DMD を主要な照明シャッターとして使用せず、機械式シャッターなど光源側でシャッターを制御してください。

2 つ目のシナリオは、各ピクセルの履歴が追跡されている場合です。この場合、ピクセルはパターニングに積極的に使用されていない期間に逆のデューティ サイクルで同じ時間だけ動作させ、その後 50/50 で動作させることが可能です。例えば、ピクセルが稼働中に 4 時間 62/38 で駆動された場合、静止期間中に 4 時間 38/62 で駆動することで平均は 50/50(2) になります。

注:

50/50 の平均値は単純化した概念であり、実際には動作中に照明が当たることでピクセルが加熱され、照明がオフのときにピクセルが冷却されるという違いがあります。高フルエンス システムでは、残留チルトを平坦に戻すために逆のデューティ サイクルをどれだけ長く運用すべきか、あるいは逆サイクルにどの程度の重みを付けるべきかを実験的に検証する必要があります。