JAJA979 August 2025 DP83TD510E
RST_N ピンは PHY へのアクティブ "Low" 入力です。コントローラが RST_N 信号を Low で駆動していないことを確認します。そうしないと、デバイスをリセット状態に保持し、機能しないように見える可能性があります。この場合、デバイスはリンクアップできず、レジスタ アクセスも許可されません。選択した VDDIO 電圧にこのピンの電圧が対応していることを確認します。